工具/软件:
尊敬的团队:
我一直在努力更新安全器件上的 KEYREV 值、以应对需要使主密钥无效的情况。
出于测试目的、我已经刷写了示例中提供的密钥(使用一个同时包含 SMPK 和 BMPK 的简短示例生成了证书)。
此外、我还实施了keyrev
和keycnt
的读取 API、这种 API 运行良好。
现在、我想实现的写入 API forkeyrev
(TISCI_MSG_WRITE_KEYREV)、它需要3个输入参数:( keyvalue、 cert_addr_lo
(u32):、(u32)) cert_addr_hi
。
我的问题是:使用一短格式创建我自己的证书时、在哪里可以找到这些地址? 如何找到较低和较高的32位地址?
谢谢。此致、
- RJ