请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62A3-Q1 工具/软件:
您好 TI 支持团队:
应用手册 SPRADP7A 介绍了传感器 OX05B1S 在捕获4.2中的两种不同模式。
这意味着传感器已经将图像分离到 IR 和 RGB 中?
我考虑了 AM62 ISP 将原始 RGB+ISP IR 流分离、而不是成像仪本身。
此致、
Dusan

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好 TI 支持团队:
应用手册 SPRADP7A 介绍了传感器 OX05B1S 在捕获4.2中的两种不同模式。
这意味着传感器已经将图像分离到 IR 和 RGB 中?
我考虑了 AM62 ISP 将原始 RGB+ISP IR 流分离、而不是成像仪本身。
此致、
Dusan

您好 Dsuan、
Unknown 说:这意味着传感器已将图像分离为 IR 和 RGB?
不、事实并非如此。 传感器始终以4x4模式发送原始 RGB-RGB IR 数据。 ISP 将对 RGB 和 IR 数据进行降级。
该传感器使用两个与 IR 照明同步的虚拟通道。 当 IR 照明打开时、传感器使用虚拟通道0、而当 IR 照明关闭时、传感器使用虚拟通道1。
此致、
建中