This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:我想使用外部 MCU 来控制摄像头、但器件树故障

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1497593/am62a7-i-want-to-using-external-mcu-to-control-the-camera-but-device-tree-failure

器件型号:AM62A7

工具/软件:

我修改下面的文件"k3-am62x-sk-csi2-imx219.dtso"以删除摄像头的所有 i2c 控制。
所有摄像头设置都由外部 MCU 控制。  工程将仅将 SOC 用于 mipi 输入。
我设置了一个 虚拟 摄像头节点。 当 MCU 初始化所有摄像头寄存器时。 使用 v4l2运行 gstreamer 的 ICAN。

但在这里我更改了设备树。  下面显示了该警告
"arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62x-sk-csi2-imx219.dtso:33.8-48.4:警告(graph_children_address):/fragment@1/___overlay__/ports:图形节点具有单个子节点"port@0"、#address-cells/#size-cells cells 不是必需的"
您能帮助我解决这个问题吗? 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meng、

    我认为错误是因为您注释了第22行和第41行。

    此致、

    建中