This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:在 MOSI 空闲时刻、SPI 波形异常、从而影响通信

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1497795/am62p-the-spi-waveform-is-abnormal-at-the-idle-moment-of-mosi-affecting-communication

部件号:AM62P
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

我们的客户遇到问题、波形为:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    我需要这方面的背景知识。

    • 客户基于哪个 MCU PLUS SDK 版本?
    • 除此之外、您是否可以要求客户共享 MCSPI SysConfig 设置的照片/屏幕截图、以便我可以了解已配置的内容。 这将帮助我更好地回答您的问题。
    • 另外、在您所附的示波器图中、这些行是否按以下顺序排列?
      • 片选

        有用

        mosi

        MISO

    • 请告诉我、当函数调用从 MCSPI Transfer 返回时会看到上述行为? 如果是这种情况、那么在代码中定义 MCSPI 事务参数时、.csDisable 的值是多少、设置为 true 还是 false。 更正式地说、我想知道的价值  
      spiTransaction.csDisable;

    期待您的答复。

    此致、

    Vaibhav