Thread 中讨论的其他器件:CC3351、 CC3551
工具/软件:
尊敬的团队:
我计划在与 AP 关联的 CC3351 WLAN 之后运行 UDP 和 TCP 流量。 请查看我的疑问并告诉我。
- 您能告诉我 UDP 的-b (带宽)和 TCP 的-w (窗口大小)吗?
- 为什么应用速度仅显示50Mbps? 该链路提供 Tx 73、Rx 为86Mbps
- Tx 和 Rx 是否有 TCP 和 UDP 的预期吞吐量?
使用工具:IPERF3
SDK 版本:
Root@am62axx-EVM:/usr/share/cc33xx #uname -A
Linux am62axx-EVM 6.6.58-ti-01497-ga7758da17c28-Dirty #1 SMP PREEMT 11月27日星期三13:23:15 UTC 2024 AArch64 GNU/Linux
root@am62axx-EVM:/usr/share/cc33xx # iw dev wlan0 link
连接到08:bf:B8:8f:64:A8 (在 wlan0上)
SSID:Asus_GTAX16000_2G
频率:2437.0
RX:867296160字节(4879924个数据包)
TX:2034052918字节(1358407数据包)
信号:-33 dBm
RX 比特率:86.0 MBit/s HE-MCS 7 HE-NSS 1 HE-GI 0 HE-DCM 0
TX 比特率:73.1 MBit/s HE-MCS 7 HE-NSS 1 HE-GI 2 HE-DCM 0
BSS 标志:短时隙时间
DTIM 周期:1.
信标国际:100