This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:将 DSS 颜色转换为在监视器上显示的输出

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1497984/tda4vh-q1-dss-color-converted-output-to-display-on-monitor

器件型号:TDA4VH-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:



其要求如下:DSS 颜色转换(NV12格式)的输出 需要重定向至 eDP (监视器显示)以验证视频流水线测试。

如何实现它?  请帮助。!

注意: 目前我们能够从  DSS 颜色转换中获得 NV12格式输出帧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请在视觉应用中使用默认示例、它们 都使用 eDP 输出并且大多数用例使用输入格式作为 NV12。  

    此致、

    Brijesh