This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:在 u-boot 环境中对 EMMC 进行分区时出现一些问题

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1497584/am62a7-some-problems-with-partitioning-emmc-in-the-u-boot-environment

器件型号:AM62A7

工具/软件:

以下是我进入 u-boot 环境后执行的步骤

=> MMC 列表

MMC@fa10000:0 (eMMC)

MMC@fa00000:1.

=> MMC dev 0

切换到分区#0、确定

mmc0 (第0部分)是当前设备

已尝试清除分区表数据、失败

=> MMC 写入0 0x22

MMC 写入:dev # 0、块# 0、count 34……sdhci_transfer_data:transfer data t

MMC 写入失败

0块写入:错误

这是 eMMC 信息

=> MMC 信息

设备:MMC@fa10000

制造商 ID:13

OEM:4e.

名称:G1M15L

总线速度:200000000

模式:HS200 (200MHz)

Rd Block Len:512

MMC 版本5.1

高容量:是

容量:29.6 GB

总线宽度:8位

擦除组大小:512KiB

HC WP 组大小:8 MIB

用户容量:29.6 GiB WRREL

启动容量:31.5 MIB 加强版

RPMB 容量:4 MIB 加强版

已尝试对 eMMC 进行分区和写入

=> setenv uuuid_gpt_disk 858b79ff-605c-413d-9b37-a4fa34aa9e1d

=> setenv uuuid_GPT_boot 1dc2a05a-7801-4a5a-9624-ca7d84757352

=> setenv uuid_GPT_rootfs 853f35d9-d517-4865-8829-b205f336f0ca

=> setenv 分区"uuid_disk=${uuid_gpt_disk};\

>name=boot、start=32MiB、size=128MiB、uuid=${uuuid_gp_boot};\

>name=rootfs、start=160MiB、size=-、uuid=${uuid_gp_rootfs}"

=> GPT 写入 MMC 0 ${partitions}

GPT - GUID 分区表

用法:

GPT

- GUID 分区表恢复和有效性检查

恢复或验证所连接设备上的 GPT 信息

难以连接

用例:

GPT 维修 MMC 0

-维修设备上的 GPT

GPT 写入 MMC 0 $partitions

-将 GPT 写入设备

GPT 验证 MMC 0 $partitions

-对照$partitions 验证设备上的 GPT

gpt setenv MMC 0 $name

-为分区$name 设置环境变量:

gpt_partition_addr、gpt_partition_size、

GPT_partition_name、GPT_partition_entry、

gpt_partition_bootable

GPT 枚举 MMC 0

-将分区列表存储到 GPT_partition_list 环境变量

GPT guid

-打印磁盘 GUID

GPT guid

-将环境变量设置为磁盘 GUID

用例:

GPT guid MMC 0

GPT guid MMC 0变量名

复位后、重新进入 u-boot、
发现只有一个 rootfs 分区、没有引导分区

=> MMC dev 0

切换到分区#0、确定

mmc0 (第0部分)是当前设备

=> MMC 器件

MMC 设备0的分区映射--分区类型:EFI

零件开始 LBA 结束 LBA 名称

Attributes

键入 GUID

分区 GUID

1 0x00001000 0x03b47fde "rootfs"

属性:0x0000000000000000

类型:ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7

GUID:1dc2a05a-7801-4a5a-9624-ca7d84757352

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我参考的文档地址是 software-dl.ti.com/.../UG-Memory.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Unknown 说:
    => setenv partitions "uuid_disk=${uuid_gpt_disk};\

    请像这样在单行中编写此命令、并查看问题是否仍然发生。

    => setenv partitions "uuid_disk=${uuid_gpt_disk};name=boot,start=32MiB,size=128MiB,uuid=${uuid_gpt_boot};name=rootfs,start=160MiB,size=-,uuid=${uuid_gpt_rootfs}"
    => gpt write mmc 0 ${partitions}
    Writing GPT: success!

    谢谢!