This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 网站上未提供器件型号。

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1495387/part-number-is-not-available-in-website

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62A

工具/软件:

请提供以下器件的数据表:

TN80C186XL-12
TN80C186XL10
TN80C186
TN80C186XL

以及可能的替代产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这些是非 TI 器件、您是否要查看 TI 的等效器件?

    此致

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我想使用这些器件的同等功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bhoomika

    看一下 CPU 内核本身就非常陈旧、我们的微控制器将能够满足要求。

    为了更好地推荐备用微控制器、您是否有可以与我们分享的要求列表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已分享 E2E 申请、以防您不想在公共论坛上分享该要求。