This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:CCS 针对*。C 和*。asm 提供了不同的构建选项

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496556/ccstudio-ccs-different-build-option-for-c-and-asm

部件号:CCSTUDIO

工具/软件:

您好团队:

使用 Makefile 时、似乎可以为*。c 和*。asm 使用不同的构建选项。

但是、在使用 CCS 时似乎没有此类选项。 是否可以在 CCS 中设置不同的选项?

此致、

维克多·帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    您能告诉我们您正在寻找哪个具体选项吗?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tushar、

    我还没有听说过他们将要使用的特定选项。 重点介绍了是否可以像我上面所示的那样为*。asm 和*。c 使用不同的选项(Makefile)。 无论客户想要使用哪种选项、我都很好奇 CCS 中是否有与 Makefile 相同的这样控制。

    此致、

    维克多·帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    无论客户要使用哪个选项、我想知道 CCS 中是否有与 Makefile 相同的此类控制。

    是的、我不知道是否有所有选项、但大多数选项都可用。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tushar、

    感谢您的答复、但似乎我无法清楚地提出问题。 据我所知、使用 Makefile 可以依次构建*。asm 和*。c。 在构建这些文件时、Makefile 可以为*。asm 和*。c 提供不同的构建选项  但是、在使用 CCS 时、似乎只有通用构建选项可同时用于*。asm 和*。c 似乎没有能够为*。asm 和*。c 提供不同和单独选项的功能  您能否对此发表评论?

    此致、

    维克多·帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    感谢您的澄清。

    似乎没有功能为*。asm 和*。c.提供不同和单独的选项  您能否对此发表评论?

    是、以上理解正确。 没有能够为*。asm 和*。c 提供不同和单独的选项的功能

    此致、

    Tushar