This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:外设元件

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1497666/tda4ven-q1-peripheral-components

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具/软件:

是否可以通过以下元件实现基本的 SoC 操作?  
-LPDDR 内存 : 用于图像处理数据存储+ ECC
-NOR 闪存:用于代码/数据存储

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [报价 userid="649450" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1497666/tda4ven-q1-peripheral-components ]-LPDDR 内存 : 用于图像处理数据存储+ ECC
    [/报价]

    您将需要 eMMC 来支持更大的文件系统/存储映像。

    -nor Flash memory:用于代码/数据存储

    引导映像可存储在 NOR 闪存中、但较大的文件系统需要 eMMC。

    - Keerthy