This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM437X:Remoteproc 在启动期间启动非常晚

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1492619/processor-sdk-am437x-the-remoteproc-is-starting-very-late-during-boot

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X
主题:AM4372中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我们有一个基于 AM437x 的定制板。  我们的 Yocto 构建基于 tisdk-base-image 和 ti-processor-sdk-linux-AM437X-EVM-08.02.00.24。

在启动过程中、Remoteproc 启动非常晚、例如:

[   27.245057] remoteproc remoteproc1: 54434000.pru is available
[   27.245778] remoteproc remoteproc2: 54438000.pru is available
[   27.246409] remoteproc remoteproc3: 54474000.pru is available
[   27.246963] remoteproc remoteproc4: 54478000.pru is available

   在启动过程中、是否可以让 Remoteproc 更快启动?

谢谢您、

Eduardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eduardo、

    您能给我们详细介绍一下 PRU 在您的用例中正在做什么吗? 例如 PRU 以太网? 您是否正在运行自定义固件? 您的定制固件是否与引脚多路复用等交互?

    TI 仅在 Linux 引导期间验证了使用 Remoteproc 来初始化 PRU。

    您可能会想到以下几种方案:

    1)缩短总体启动时间(这不是我的专业知识,但我可以根据需要重新分配您的线程)

    2)在内核引导流程中较早地探测 PRU Remoteproc 驱动程序(我尚未尝试这样做、不确定我们对时序控制的程度)

    3)在 uboot 期间初始化 PRU。 TI 不支持这一点、但我知道一些 AM335x 客户当时能够破解 uboot 来初始化其 PRU 内核。 我在我可以提供的帮助中会受到限制、但如果您想尝试一下、我可以四处探索并尝试给您一些建议。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的意见。

    我们使用定制的 PRU 固件、该固件与通过 DTS 文件(pinctrl-single、pins)中的 AM4372_IOPAD 配置的引脚进行交互(我不是 DTS 文件方面的专家)。 我们的主应用程序当前通过 用户空间中的"/sys/class/remoteproc/remoteproc1管理 PRU (固件加载和启动)。 当前实现有效、但仅在 Remoteproc 启动并运行后运行、这种情况发生得非常晚。 我们的电路板使用 AM4376ZDN。

    我一直在从 TI 学习以下文档:

    基于此、我想知道我们可以更早地使用自定义固件初始化 PRU。

    1)同意,这是我一直在努力,我已经得到了一些 systemd 改进,不幸的是, remoteproc 似乎是最后初始化的模块之一。 这是接下来要查看的内容、并查看哪个 systemd 服务正在启动   Remoteproc。

    2)好主意,我还没有做那神秘的,但我会试一下;我想这是受到 systemd 的影响。

    3)有趣的想法,我会记住这一点。

    此致、

    Eduardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eduardo、

    以下是一些可能有用的附加线程:

    启用 PRU 内核的自动引导、因此在探测到 Linux Remoteproc 驱动程序时就会加载固件、而不是等待用户空间应用  

    这可能是最快的尝试方法、修改 Linux 驱动程序并重新编译内核/内核模块:

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/943886/re-am4376-linux-5-4-how-to-auto-load-pru-firmware/3490293#3490293 

    看起来内核5.10使用与5.4相同的基本驱动程序结构、因此您可以对进行相同的更改
    board-support/linux-5.10.100+gitAUTOINC+7a7a3af903-g7a7a3af903/drivers/remoteproc/PRU_rproc.c

            /*
             * rproc_add will auto-boot the processor normally, but this is not
             * desired with PRU client driven boot-flow methodology. A PRU
             * application/client driver will boot the corresponding PRU
             * remote-processor as part of its state machine either through the
             * remoteproc sysfs interface or through the equivalent kernel API.
             */
            /*rproc->auto_boot = false; */
            rproc->auto_boot = true;

    其他可能有用的链接

    在 uboot 期间引导 PRU  

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1254407/am3358-prevent-pru-from-stopping-during-kernel-boot

    自动引导 PRU 内核的选项-自定义 Linux 驱动程序  

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634904/linux-am3358-running-pru-remoteproc-at-boot-time

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/909445/tmdsidk574-pru-not-started-when-linux-boots

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    谢谢、您的建议看起来非常有前景!

    我找到了您在 board-support/linux-5.10.100+gitAUTOINC+7a7a3af903-g7a7a3af903/drivers/remoteproc 中提到的代码、并添加了相同的更改以及调试 消息:

    	 * remoteproc sysfs interface or through the equivalent kernel API.
    	 */
    	/* rproc->auto_boot = false; */
    	rproc->auto_boot = true;
    	dev_info(dev, "auto_boot = true - pdev->name %s fw_name %s\n", pdev->name, fw_name);

    我运行了一个完全干净的 Yocto 构建、以确保将内核中的这些更改包含在最终图像中、但我没有看到 dmesg 消息、并且 Remoteproc 仍然没有尽快启动。 我肯定是在 做一些错误的事情、明天我会继续调查。 我仍然希望这是正确的解决方案。

    感谢您发送所有这些有用的链接。

    此致、

    Eduardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我终于能够测试这种变化。 PRU 自动引导会正常运行、但遗憾的是、Remoteproc 初始化仍 发生延迟、例如:

    [   26.650399] pru-rproc 54434000.pru: auto_boot = true - pdev->name 54434000.pru fw_name am437x-pru1_0-fw
    [   26.650670] remoteproc remoteproc1: 54434000.pru is available
    [   26.650957] remoteproc remoteproc1: Direct firmware load for am437x-pru1_0-fw failed with error -2
    [   26.650982] remoteproc remoteproc1: powering up 54434000.pru
    [   26.651032] remoteproc remoteproc1: Direct firmware load for am437x-pru1_0-fw failed with error -2
    [   26.651045] remoteproc remoteproc1: request_firmware failed: -2
    

    但没关系、至少现在我知道  Remoteproc 源代码在内核中的位置。 我认为问题与 systemd 有关,我将继续调查更多.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eduardo、

    很高兴听到您正在取得进展。 对于自动引导、Linux 错误2表示 Remoteproc 驱动程序未在其查找位置找到要下载的固件。

    Remoteproc 根据 Linux 器件树中的固件名称在/lib/firmware 下的文件系统中查找固件:
    arch/arm/boot/dts/am4372.dtsi

                                    pru1_0: pru@34000 {
                                            compatible = "ti,am4376-pru";
                                            reg = <0x34000 0x3000>,
                                                  <0x22000 0x400>,
                                                  <0x22400 0x100>;
                                            reg-names = "iram", "control", "debug";
                                            firmware-name = "am437x-pru1_0-fw";
    ...
                                    };
    
                                    pru1_1: pru@38000 {
                                            compatible = "ti,am4376-pru";
    ...
                                            firmware-name = "am437x-pru1_1-fw";
    etc

    我通常喜欢单独保留固件名称、只需 将一个名为 AM437X-pru1_0-FW 等的符号链接添加到指向我的实际固件的/lib/firmware 上。 例如:

    $ cd /lib/firmware
    $//假设您将固件放在/lib/firmware/pru 中
    $ ln -sf /lib/firmware/pru/my_pru_firmware_1_0.out  AM437X-pru1_0-FW

    祝你好运 systemd。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的解释和建议。

    感谢您指出有关 am4372.dtsi 的详细信息。  符号链接是一个伟大的想法。

    快速更新:

    目前、我禁用了 PRU auto_boot 并实现了一个 systemd 服务、该服务 更早地启动 Remoteproc 内核模块、但我仍在尝试:

    [Service]
    Type=oneshot
    StandardOutput=tty
    ExecStart=insmod /lib/modules/5.10.100-g7a7a3af903/kernel/drivers/soc/ti/pruss.ko
    ExecStart=insmod /lib/modules/5.10.100-g7a7a3af903/kernel/drivers/remoteproc/pru_rproc.ko
    
    

    它似乎正在正确初始化:

    [    4.912645] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
    [    5.378262] pru-rproc 54434000.pru: pru_rproc_probe: auto_boot = 0 - pdev->name 54434000.pru fw_name am437x-pru1_0-fw
    [    5.378534] remoteproc remoteproc0: 54434000.pru is available
    [    5.381422] pru-rproc 54438000.pru: pru_rproc_probe: auto_boot = 0 - pdev->name 54438000.pru fw_name am437x-pru1_1-fw
    [    5.381641] remoteproc remoteproc1: 54438000.pru is available
    [    5.386933] pru-rproc 54474000.pru: pru_rproc_probe: auto_boot = 0 - pdev->name 54474000.pru fw_name am437x-pru0_0-fw
    [    5.387176] remoteproc remoteproc2: 54474000.pru is available
    [    5.391009] pru-rproc 54478000.pru: pru_rproc_probe: auto_boot = 0 - pdev->name 54478000.pru fw_name am437x-pru0_1-fw
    [    5.393881] remoteproc remoteproc3: 54478000.pru is available
    [    5.403963] systemd[1]: start-pru.service: Succeeded.
    [    5.427885] systemd[1]: Started PRU modules startup service.
    

    这仍然是一个正在进行的工作,但我只是想给你一个快速的更新。

    此致、

    Eduardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eduardo、

    很高兴听到事情正在为您前进! 我对 systemd 没有太多的经验,所以我不能在那里提供帮助,但我感谢更新。

    如果弹出了有关 PRU 或硬件行为的其他问题、请告诉我。

    此外,只是供参考:团队和我 正在工作的一个 PRU 学院全年。 目标是让 PRU 入门实验深入探讨 PRU 子系统以及如何编写 PRU 代码(例如、读取/写入、GPI/GPO、INTC、宽边加速器、 Linux + PRU 等):
    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM437X/09_03_05_02/exports/docs/common/PRU-ICSS/PRU-Getting-Started-Labs.html

    如果您对现有 PRU 体验有任何反馈、欢迎您收看。 我将重点介绍 AM243x/AM64x、AM263x 和 AM62x 等最新器件、但 AM62x 上的大多数概念也适用于 AM335x/AM437x/AM57x。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    谢谢!

    我现在面临的一个问题是、在用户空间中尝试通过 sysfs 加载固件时出现这个错误:

    [   11.825878] pru-rproc 54438000.pru: can't change firmware while running
    

    在 systemd 上进行更改之前、相同的代码运行良好、在  引导期间、我提前很多时间启动 pruss.ko 和 PRU_rproc.ko 模块。 似乎另一个 PRU 固件已在运行。 我会继续调查更多。

    好的、我将开始查看该链接、因为它与我现在正在处理的内容有关。

    非常好、PRU 学院一定会 对所有开发人员非常有帮助。  非常感谢您和参与 PRU Academy 的 TI 团队、非常感谢!

    此致、

    Eduardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eduardo、

    嗯、是的、这似乎表明固件已在 PRU 内核上运行。 我当前没有 AM437x 运行、因此我将展示 AM62x 的一些终端输出。

    首先、我假设您在启动过程中仍然启用了打印功能? 如果 PRU Remoteproc 驱动程序实际上正在将固件加载到 PRU 内核中、我希望您看到 Remoteproc 驱动程序输出。

    以下是一些在调试时可能会有所帮助的 Linux 命令:

    root@am62xx-evm:~# dmesg | grep remoteproc
    ...
    [    8.259308] remoteproc remoteproc2: 30074000.pru is available
    [    8.270489] remoteproc remoteproc3: 30078000.pru is available
    
    root@am62xx-evm:~# head /sys/class/remoteproc/remoteproc*/name
    ...
    ==> /sys/class/remoteproc/remoteproc2/name <==
    30074000.pru
    
    ==> /sys/class/remoteproc/remoteproc3/name <==
    30078000.pru
    
    root@am62xx-evm:~# cat /sys/class/remoteproc/remoteproc2/state
    offline
    root@am62xx-evm:~# cat /sys/class/remoteproc/remoteproc2/firmware
    am62x-pru0-fw
    root@am62xx-evm:~# ls -al /lib/firmware/
    total 25496
    ...
    lrwxrwxrwx  1 root root      51 Mar  9  2018 am62x-pru0-fw -> /usr/lib/firmware/pru/PRU_RPMsg_Echo_Interrupt0.out
    lrwxrwxrwx  1 root root      51 Mar  9  2018 am62x-pru1-fw -> /usr/lib/firmware/pru/PRU_RPMsg_Echo_Interrupt1.out
    

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的意见。 我修复了我们的用户空间代码、因此它不会在 PRU 固件已在运行时尝试加载该固件;它现在会读取 sys/class remoteproc 以检查当前 PRU 状态、例如:

    /sys/class/remoteproc/remoteproc1/state = running
    
    /sys/class/remoteproc/remoteproc1/state = offline
    

    然后在重新加载固件之前停止 PRU。 现在有效。

    现在、我看到我们的 PRU 代码还有一些其他问题、需要进一步调试。

    注意:PRU 实验对于今天调试我的问题至关重要

    此致、

    Eduardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eduardo、

    很高兴听到事情正在为您工作!

    我将此线程标记为已解决、因为好像您在引导过程的早期就已成功初始化 PRU。 如果我们需要对该主题进行更多讨论、请随时在此处继续讨论。

    如果您对 PRU 入门实验室有任何反馈意见或问题、请创建新的 e2e 主题并在那里咨询。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    非常感谢您的帮助、Nick! 我可能仍在此处提供有关 PRU 调查的更多更新信息。

    此致、

    Eduardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    由于此问题与 之前启动 Remoteproc 有关、我想在此发帖。  如果您愿意、我可以创建新对话。

    之前、我一直在进行 A/B 测试、但没有启动 Remoteproc。

    早期:

    [   66.377976] virtio_rpmsg_bus virtio0: rpmsg host is online
    [   66.378154]  remoteproc1#vdev0buffer: registered virtio0 (type 7)
    [   66.378170] remoteproc remoteproc1: remote processor 54438000.pru is now up
    

    延迟:

    [  135.989416]  remoteproc1#vdev0buffer: registered virtio0 (type 7)
    [  135.989444] remoteproc remoteproc1: remote processor 54434000.pru is now up
    [  136.007425] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel rpmsg-pru addr 0x20
    [  136.008337] virtio_rpmsg_bus virtio0: rpmsg host is online
    [  136.071744] rpmsg_pru virtio0.rpmsg-pru.-1.32: new rpmsg_pru device: /dev/rpmsg_pru32
    

    我正在尝试弄清为什么使用早期的 Remoteproc 启动时、 在 PRU 成功启动后没有看到新的 rpmsg_PRU 器件:/dev/rpmsg_pru32。

    4月4日更新 :现在似乎很明显,但问题在于对 sys 类 remoteproc 处理程序的 PRU 内核分配。 由于某种原因,在早期的开始, remoteproc1被分配到 54438000.pru,但在后期开始时, remoteproc1被分配到54434000.pru。 我们的用户空间代码依靠该路径 /sys/class/remoteproc/remoteproc1来加载和启动 PRU、但实际的 PRU 内核在这两种情况下都不同。 我还没有机会验证为什么只能使用 54434000.PRU 内核来处理 rpmsg_PRU 器件、但一旦我将路径更改为 /sys/class/remoteproc/remoteproc0、rpmsg_PRU virtio0.rpmsg-PRU 就开始处理早期的 remoteproc start。

    最后要做的改进是 更快地启动 rpmsg_PRU virtio0.rpmsg-PRU、截至目前、用户空间代码在 创建 rpmsg_PRU virtio0.rpmsg-pru-1.32之前进行很少的 sys 尝试:

    [   48.735769] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel rpmsg-pru addr 0x20
    [   48.736029] virtio_rpmsg_bus virtio0: rpmsg host is online
    [   48.736149]  remoteproc0#vdev0buffer: registered virtio0 (type 7)
    [   48.736167] remoteproc remoteproc0: remote processor 54434000.pru is now up
    [   48.810940] rpmsg_pru virtio0.rpmsg-pru.-1.32: new rpmsg_pru device: /dev/rpmsg_pru32
    

    此致、

    Eduardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eduardo、

    明白。 是的、核心<--> remoteprocX 关联不是固定的、它是先到先分配的(所以第一个初始化的核心获得 remoteproc0、下一个核心是 remoteproc1等)。

    您的脚本可以在启动时检查 remoteprocX 的"名称"条目以找到正确的内核。 即、

    /sys/class/remoteproc/remoteproc */名称

    即使在终端中进行调试、您也应该在开始与内核交互之前确保知道哪个内核被分配到哪个 remoteprocX 实例。

    这就是我在前一个回复中使用"head"命令所做的事情、抱歉没有解释那里的逻辑:
    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1492619/processor-sdk-am437x-the-remoteproc-is-starting-very-late-during-boot/5746180#5746180

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您提供此提示! 不用担心、我漏掉了您之前提到的那些细节。

    我已解决此问题、因为我有之前成功启动 PRU 所需的所有信息、PRU 最终将连接到 rpmsg_PRU

    总结 :添加了 systemd 服务并设置为在我们的用户空间代码之前启动两个 PRU 内核模块,例如:

    [Service]
    Type=oneshot
    StandardOutput=tty
    ExecStart=insmod /lib/modules/5.10.100-g7a7a3af903/kernel/drivers/soc/ti/pruss.ko
    ExecStart=insmod /lib/modules/5.10.100-g7a7a3af903/kernel/drivers/remoteproc/pru_rproc.ko

      先前不启动的 rpmsg_PRU 与 remoteproc 的早期启动没有直接关系、因此我可能会在另一个线程中回来时提出更多问题。

    非常感谢您的帮助、Nick! 我真的很感激!

    此致、

    Eduardo