This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VL-Q1:在 PC 和 EVM 上使用相同图像时结果存在差异

Guru**** 2454890 points
Other Parts Discussed in Thread: AM68A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496561/tda4vl-q1-discrepancies-in-the-results-when-using-the-same-images-on-the-pc-and-the-evm

器件型号:TDA4VL-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VLAM68A

工具/软件:

您好、

   我正在使用 YOLOv5s6模型和 TDA4VL 进行物体检测。 在对自定义数据集进行训练后、我使用 prototxt 文件将模型转换为 ONNX 格式、并使用 edgeai-Benchmark 对其进行编译。 编译后的模型通过 edgeai-gst-apps 在 EVM‌‌上运行、但在 PC 和 EVM 上使用相同的映像时、结果中存在差异。 虽然该模型在 PC 上运行良好,但其在 EVM 上的性能‌不理想‌。 如何解决此问题? 您能提供一些建议吗?


我查看 了 edgeai-benchmark 中的 setup.py 文件:
TIDL_TOOLS_RELEASE_ID=09_02_06_00
TIDL_TOOLS_VERSION_NAME="9.2"


edgeai-benchmark 版本为
 EVM SDK 版本为09_02_00_05

在 PC 上、我使用命令"./run_custom_pc.sh AM68a"来编译模型。
配置文件包含在附件中。

e2e.ti.com/.../settings_5F00_base.rar

BR、

拉塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      任何人都可以对此问题作出答复或提出任何想法吗?  "我不会介意的。"

    谢谢、

    BR、

    拉塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rata;

    很抱歉晚才回复。  

    您在 PC 仿真期间在 PC 上使用的 TIDL (EdgeAI)工具的版本是什么? 请尝试使用最新的版本、同时确保其与 EVM 上的 SDK 兼容。 这是兼容性表。  

    https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/blob/master/docs/version_compatibility_table.md

    同时、我将查看您的配置文件、但为了真正复制您的问题、我们必须拥有您的模型(如果可能的话)。

    另外、您是如何测试 PC 端的性能的? 您是否使用了预先选择的图像? 还有、您是否在目标板上实时测试了性能? 我会尝试了解您在应用过程中的比较情况。   

    谢谢。此致

    Wen Li