This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L-PROCESSOR-SDK:PMIC-Configuration

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L, TPS65214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496866/am62l-processor-sdk-pmic-configuration

器件型号:AM62L-PROCESSOR-SDK
主题中讨论的其他器件:AM62LTPS65214

工具/软件:

您好、

在与源代码进行检查时、我知道没有 PMIC 的配置、并通过以下主题确认: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493554/am62l-processor-sdk-query-regarding-pmic-configuration-in-am62l-source/5740291#5740291  

我已经观察到wkup_i2c0总线当前正在运行 禁用 am62l-wakeup.dtsi字节。 由于采用了  PMIC 连接到这个总线地址0x30,我想了解它板是如何在不启用和访问它的情况下引导. 您能否介绍如何配置 DTS 以启用wkup_i2c0并确保与 PMIC 正确通信?

此外、启用总线后、读取和修改 PMIC 电压设置的建议方法是什么? 使用写入 PMIC 寄存器时、是否有任何具体的注意事项或限制i2cset? 如果wkup_i2c0能够深入了解启用后的正确 I2C 总线编号分配和验证步骤、也会有所帮助。

此致、
Dheeraj K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dheeraj:

    让我看看这个,我将在下个星期回到你。

    谢谢、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dheeraj:

    请参阅 AM62L 的板级器件树: https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62l3-evm.dts?h=ti-linux-6.12.y#n545

    板级器件树将覆盖.dtsi 文件中的"status =" disabled";"。

    如果应用使用不同的 PMIC (不是 TPS65214)、则必须针对所用的 PMIC 调整器件树节点。

    您可以使用 i2cset/i2cget 命令来与用户空间中的 PMIC 进行通信。 您可以参考有关如何开始的手册页。

    要确定哪个 i2c-x 器件应用于哪些模块、请运行"ls -lta /sys/class/i2c-dev /"。 每个 i2c-x 的地址将与 AM62L TRM 中定义的地址相匹配: https://www.ti.com/lit/pdf/sprujb4

    谢谢、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshu:

    感谢您分享链接,但我在这里困惑这分享的 DTS 是不同的,我一直使用. 为什么"k3-am62l3-evm.dts"中现在有更改、以及为什么在最新版本中找不到这些 PMIC 更改。

    版本:11.00.05.02
    推出日期:2025年3月4日



    AM62L3是否有更新的来源?

    谢谢、
    Dheeraj  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dheeraj:

    Anshu 链接提供了指向 git.ti.com 上内核存储库的 ti-linux-6.12.y 分支的指向、该分支在 SDK 11.0.5.2版本之后添加了支持的 PMIC tps65214。

    SDK 11.0.5.2版本尚不支持 PMIC。