This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:SD 卡创建错误

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1497863/sk-am62p-lp-sd-card-creation-error

器件型号:SK-AM62P-LP

工具/软件:

无法使用 Windows 11上的 BalenaEtcher 工具创建 SD 映像、我没有带 Linux 机器、还有其他方法可以在 Windows 上尝试?

下载的映像: 10.01 (tisdk-default-image-am62pxx-evm-10.01.10.04.rootfs.wic)& 11.00 (tisdk-default-image-am62pxx-evm-11.00.09.04.rootfs.wic)

弹出错误  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎与之前在其他主题(无解决方案) https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1380082/sk-am68-sd-card-creation-error 中报告的问题相同

    看起来 Windows 软件和/或 PC 硬件特定方面的某些组合会导致该软件失败。 虽然我们不直接支持 BalenaEtcher、但您可以尝试一些操作:

    1. 使用不同的 Windows 计算机
    2. 使用不同的 SD 读卡器硬件(最好是 USB 3.0型号)
    3. 尝试使用"Admin"权限启动 BalenaEtcher

    最后、如果您非常重视 Linux 开发、则最好设置 Linux PC。 您至少可以使用 Windows PC 上的虚拟机(VM)运行 Linux 实例、并让此 VM 直接访问 SD 读卡器。 我亲自在 Windows 笔记本电脑上使用 VMware Workstation (www.vmware.com/.../workstation-and-fusion)完成了此操作、它的工作原理没有任何问题。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我将 BalenaEtcher 恢复到版本1.5.22后、我设法解决了这个问题、看起来这是导致失败的真正的组合。

    我还尝试通过虚拟机访问 SD 卡、并且它正在工作。 这两种方式都对我有用。 无论如何都要感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了、感谢确认! 您的反馈可能对这里的其他人有所帮助。 谢谢。