This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:在 MAIN 域 R5F 中使用计时器中断的示例

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487215/tda4vm-an-example-of-using-timer-interrupt-in-main-domain-r5f

器件型号:TDA4VM

工具/软件:

您好:  
是否有任何示例说明如何在主域 R5F 内核中使用 CSL 配置计时器中断及其 ISR ?  如果没有,我可以在哪里找到任何线索?

我正在使用不带 RTOS 的 MAIN 域 r5F 内核(裸机)  

这是否还需要在 Linux 端的设备树中进行任何修改?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、没有示例、它非常简单、我认为对于一些计时器、中断是直接连接的、因此您只需为其配置 ISR。 请参阅 TRM。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Brijesh  
    感谢您的答复。 我使用的计时器确实直接连接(计时器12)、因此我可以对其进行配置。  
    现在我的问题是如何配置时钟、以便与 CSL 驱动器中的预分频器值一起使用。  
    有任何关于如何为不同外设配置时钟的导联或示例?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    抱歉、 您 要为计时器配置什么时钟值? 据我所知、计时器时钟设置为系统时钟、即 EVM 上的19.2MHz。 您要在此处更改什么内容?  

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么计时器直接连接到系统时钟、无需配置任何 PLL? 如果是、计时器的预分频值直接应用于19.2MHz (或定制板中的任何匹配项)?
    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    这是 SDK 中计时器的默认时钟源。  

    此致、

    Brijesh