This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS62LEVM:(RTOS eMMC 引导) RTOS SBL 能否从 MMC0 eMMC 文件系统引导?

Guru**** 2454890 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496970/tmds62levm-rtos-emmc-boot-will-rtos-sbl-be-able-to-boot-from-mmc0-emmc-file-system

器件型号:TMDS62LEVM
主题中讨论的其他器件:AM62L

工具/软件:

您好、

我有点与这种引导模式混淆、 它说"MMC0 eMMC 文件系统"、对于纯 RTOS 应用、当 RTOS SBL 位于 eMMC 时、它是否被视为文件系统?

另外还有两个问题。

更改为 USB DFU 引导之前、它会超时多长时间?

根据下面的日志、从 eMMC 引导时是否出现故障?

谢谢您、

Dazong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dazong:

    "MMC0 eMMC 文件系统"、 对于纯 RTOS 应用、当 RTOS SBL 位于 eMMC 时、它是否被视为文件系统

    AM62L 网站上提供的 TRM 中现已对此进行了更改: https://www.ti.com/lit/ug/sprujb4/sprujb4.pdf?ts = 1744014870310&ref_url=https://www.253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FAM62L

    它应该是 MMC0 eMMC 引导分区:

    Unknown 说:
    ]在转到 USB DFU 引导之前超时了多长时间?

    我不确定是否配置了这个特定的超时、但序列如下:所有映像预计出现在引导分区零中、第一阶段映像位于0x0地址、ROM 支持偏移0x400000处的冗余映像、以防无法识别初始映像。 如果冗余偏移处的映像也无法识别、则会切换到备用引导模式。 这在 TRM 的5.4.3.1 eMMC 引导加载程序操作部分中进行了介绍。

    [quote userid="628999" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496970/tmds62levm-rtos-emmc-boot-will-rtos-sbl-be-able-to-boot-from-mmc0-emmc-file-system

    根据下面的日志、从 eMMC 引导时是否出现故障?

    [/报价]

    FreeRTOS SDK 的当前版本目前不支持从 eMMC 引导、能否详细说明您在这里尝试的操作?

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的会议:

    感谢您提供更新的 TRM 的链接、我将与团队分享此内容。

    FreeRTOS SDK 的当前版本目前不支持从 eMMC 引导、能否详细说明您在这里尝试的操作?

    我所做的只是将引导引脚切换到 eMMC 引导、并且可以看到这些日志在没有实际应用正在运行的情况下打印出来。 想知道这是否会导致 eMMC 引导失败

    谢谢您、

    Dazong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dazong:

    我所做的只是将引导引脚切换到 eMMC 引导、

    为 eMMC 引导设置引导模式引脚后、我在最后看不到这些日志。

    如果电路板处于 UART 引导模式、这些日志通常会打印在 UART 终端上、因此我假设电路板仍处于 UART 引导模式、请确保在更改引导模式引脚后对电路板进行下电上电、除非 SoC 进行下电上电、否则不会反映引导模式的更改。

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢会面、

    是的、我犯了一个错误、将 SW3.1 (引脚12)设置为高电平、而不是将 SW 3.4 (引脚15)设置为高电平

    谢谢、

    Dazong