This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH-Q1和 SysConfig

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1498487/tda4vh-q1-tda4vh_q1-and-sysconfig

器件型号:TDA4VH-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好团队:

需要询问有关 DDR 配置的信息。
对于 v11、DDR Config (DTSI 和 GEL)文件生成已移至 SysConfig。
但当我们尝试在 Linux SDK 9.2中集成同一文件时。
当我们尝试生成 u-boot 时、系统会收到错误消息。

该错误主要显示在"k3-j784s4-ddr.dtsi"中。
您能帮助我解决这个问题吗?



谢谢、
Arnab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您观察到了什么错误?

    请提供您所做的确切更改。

    此致、
    Kevin