This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig 的 TDA4VH-Q1:DDR 寄存器配置工具使用情况

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1495590/tda4vh-q1-ddr-register-configuration-tool-usage-from-sysconfig

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigTDA4VH

工具/软件:

尊敬的支持团队:

我将为我的 SoC 配置 DDR 闪存。 但是、在电子表格 Jacinto7 DDRSS 寄存器配置工具(修订版 B)中
因为配置 DDR 闪存现在是 SysConfig 工具的一部分。
我对这方面有许多问题。
1. Excel 中生成的 DTSI 和 GEL 文件是否与 SysConfig 中生成的文件相同?
2.在 Excel 中、DDRSS 有3个频率集 。 但在 SysConfig 中、我们只需填充一个参数。
 我还附带了一个相同的快照。



请告诉我

谢谢、
Arnab。
 也可以在聊天中为您添加六峰太阳报标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [quote userid="647115" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1495590/tda4vh-q1-tda4vh-q1 Excel 中生成的 DTSI 和 GEL 文件是否与 SysConfig 中生成的文件相同?

    作为 v0.11.0更改的一部分、TDA4x DDR 寄存器配置工具从 Excel 转换到 SysConfig。

    因此、除了修改用户界面之外、两个工具版本之间还进行了其他更改。 输出(对于相同的工具输入)可能不同、也可能不不同、具体取决于器件。 对于 TDA4VH、v0.10.0 (Excel)和 v0.11.0 (SysConfig)之间的输出存在差异。

    [quote userid="647115" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1495590/tda4vh-q1-tda4vh-q1 在 Excel 中、DDRSS 有3个频率集 。 但在 SysConfig 中、我们只有一个参数要填充。

    正确、在 Excel 工作表中有3个频率集(F0、F1和 F2)。

    但是,我们强制 F1的频率值与 F2匹配,因此所有其他对 F1和 F2都有独特选项的输入都是冗余的(因为它们应该被设置为彼此相等)。 因此、在 SysConfig 版本中、我们删除了冗余输入、您选择的值将应用于 F1和 F2输出。

    此外、F0应始终为55 MHz 或更小、因为它用作引导频率。 因此、延迟值实际上不需要从默认值更改。 因此、为了减少用户输入并使工具更易于使用、我们还删除了这些输入。

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    还有一些灰色区域需要看到。
    因为在 SysConfig 中、我们只需要输入一个频率值。
    我们应该输入哪些值?

    是引导频率的值还是 我们应该设置的工作频率?
    因此、我们将在中输入值 F1和/或 F2值、例如 Write Latency、该值等于16。

    因此、在 WR 参数中、该值应为16。
    我是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因为在 SysConfig 中、我们只有一个需要输入的频率值。
    我们应该输入哪些值?

    它是启动频率的值还是 我们应该输入的工作频率?

    1)请注意、在您的问题中、您询问延迟值是与"启动频率"还是"工作频率"相关联。 它会告知您 SysConfig 中的频率。

    2)我在先前的响应中也说、SysConfig 中删除了 F0 (引导频率)延迟输入参数。 要重新迭代、您输入的延迟值同时适用于 F1和 F2 (即工作频率)。

    此外、F0应始终为55 MHz 或更小、因为它用作引导频率。 因此、延迟值实际上不需要从默认值更改。 因此、为了减少用户输入并使工具更易于使用、我们还删除了这些输入。

    3)工具默认值旨在用作参考(与 TI EVM 一起使用)。 默认延迟值与引导频率不对应。 我们很乐意帮助澄清与该工具相关的任何问题、但请将默认工具值视为有关您可能需要如何配置输入参数的提示。

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kevin、
    感谢您的支持。
    另外、我想知道是否有任何文档建议引导频率应为55 MHz 或更低。
    您能给我提供同样的信息吗?
    此外、如果可能、您还能提供 SoC 和时钟架构。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我想知道是否有任何文档建议引导频率应为55 MHz 或更低。

    请参阅您的 LPDDR4数据表并搜索参数 tCKb。

    如果可能、还可以提供 SoC 和时钟架构。

    请参阅 TRM 的第5.4节。 如果您对时钟有其他疑问、我建议您提交新的 E2E 工单(除非它与 DDR 接口特别相关)。

    此致、
    Kevin