This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:如何将默认 SYS_CLK_RATE 从60提高到2000。

Guru**** 2454890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1492674/processor-sdk-am62x-how-to-increase-the-default-sys_clk_rate-from-60-to-2000

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

工具/软件:

我们使用 TI AM62x 进行基于 VxWorks OS 的产品开发。

我们要将默认 SYS_CLK_RATE 从60增加到2000。

请告诉我们  

  • TI AM62x 是否支持此时钟速率?
  • 对我的应用程序预期会有什么副作用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swapnil、

    我们仅在这些论坛上支持有关 TI 软件或 TI 硬件的问题。 如果您对 VxWorks 有任何疑问、您需要联系 Wind River。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、如果您正在寻找有关 AM62x 硬件工作原理的答案、请将您的问题改写为我们硬件团队能够回答的问题(例如、您是否询问 A53内核可以在哪些频率下运行? 您是否对使用时钟树工具或者 PLL 分频器的工作原理有疑问? 等)

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、
    感谢更新。 我们将开始与 WindRiver 团队讨论同一主题。 我们可以关闭该主题。