This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:关于 CR5上的 syscfg 实现的 UDMA 设置

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1497202/tmds64evm-about-udma-settings-by-syscfg-on-cr5

器件型号:TMDS64EVM
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、TI 支持团队。
我想将 DMA 与 CR5的 UART 和 MCSPI 配合使用。
mcspi_loopback_dma 示例使用 PKTDMA_0。
UART_ECHO_DMA 示例还使用 PKTDMA_0。
SDK 为 MCU_PLUS_SDK_am64x_09_01_00_41。
SYSCFG 只有2个 UDMA 通道、BCDMA_0和 PKTDMA_0。
是否可以对 UART 和 MCSPI 使用 PKTDMA?
例如、对于 UART 为 PKTDMA_0、对于 MCSPI 为 PKTDMA_1。
或者是否可以实现 BCDMA?
此致、
今泉清正。