This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:DDR 系统的 ECC

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1497664/tda4ven-q1-ecc-of-ddr-system

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具/软件:

数据表讨论了"具有内联 ECC 的32位数据总线"。  

正确的理解是、如果实现了一个32位总线存储器、除了主要图像处理用途外、还可以将其共享用于 ECC 用途?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请在此处详细说明目标是什么? DDR 具有内联 ECC。 启用1/8后、存储器(DDR)将保留用于内联 ECC。

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Keerthy-San



    感谢您的回答。

    我不完全了解 DDR 系统(尤其是内联 ECC)、很抱歉提出这样一个基本问题。

     

    我想问的问题是:我是否需要为 ECC 提供单独的 DRAM 器件? 以及 ECC 需要多大的容量?

    据我所知、您的答案中只需要一个 DRAM 组件、内联 ECC 的内存容量为4Gb (如果使用32GB 内存)。

    在我的理解之外、这是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furuna:

    是的、DDRSS SDRAM ECC 与数据内联、这意味着 ECC 代码和数据共享相同的物理 DQ IO、并连接到 PCB 上的相同物理 LPDDR4存储器。

    由于 ECC 代码和数据共享相同的物理 LPDDR4存储器、因此将为 ECC 代码保留~ 1/8的物理 LPDDR4存储器空间、这意味着您的系统只能访问~ 7/8的 LPDDR4空间。

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin-san

    感谢您的解释。

    我明白。

    此致、

    Furuna.