This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:检查 CPU 频率

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1485387/am62l-check-cpu-frequency

器件型号:AM62L

工具/软件:

 我使用默认的.wic 文件标注了 SD 卡 、希望检查 CPU、DDR 时钟频率。 当前 AM62L SDK 不支持常用命令。

root@am62lxx-EVM:~# k3conf --cpuinfo
第48039章
无法执行'--cpuinfo'命令-无法访问存储器或无法检测器件
Root@am62lxx-EVM:~#

root@am62lxx-EVM:~# k3conf show clock
第48039章
无法执行"show"命令-无法访问存储器或无法检测器件
Root@am62lxx-EVM:~#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我复制了同一个问题。 查看 K3Conf 源代码后、AM62L 尚未添加为受支持的设备。

    我将就此问题提交一个错误。

    谢谢、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接下来、这是列出受支持 SoC 的 K3Conf 源代码: https://git.ti.com/cgit/k3conf/k3conf/tree/soc

    错误已归档。

    谢谢、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshu:

    谢谢您、

    客户认为 AM62L EVM 电路板的性能不好、想要确认 CPU 频率正在运行。

    如何知道 CPU 频率在当前 SDK 上运行? 还是读取一些寄存器值并进行计算?  

    无论如何、我们迫不及待地想要下一个 SDK 版本这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    AM62L SDK 仍是早期版本、因此并非所有功能都受支持。 cpufreq 是其他 AM6x 器件上的一个选项、但仍在开发中用于 AM62L。

    一个选项是直接读取 A53 PLL 寄存器并计算时钟速度。 我需要在内部检查要读取哪些寄存器。

    如果您在星期一之前没有收到响应、请 ping 此主题。

    谢谢、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshu:

    只是提醒~~~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    谢谢你的提醒,我从病假回来.

    我们可以在 Linux 调试框架中检查时钟速率、而不是直接检查 PLL 寄存器。

    这是 Linux userspace 命令:

    root@am62lxx-evm:~# cat /sys/kernel/debug/clk/0_A53_0/clk_rate # Current Clock rate of A53 Core 0
    root@am62lxx-evm:~# cat /sys/kernel/debug/clk/0_A53_1/clk_rate # Current Clock Rate of A53 Core 1

    请注意、这可能不适用于我们产品系列中的其他处理器。

    谢谢、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshu:

    谢谢你。

    root@am62lxx-evm:~# cat /sys/kernel/debug/clk/0_A53_0/clk_rate
    1250000000

    我得到的 Dhrystone 数据与用户指南相同、时钟和 DMIPS/MHz 显然是错的。 但似乎 pherospherstoneP 是正确的。

    反正应该有什么问题。

    runDhrystone
    
    表2.2  Dhrystone Benchmarks

    性能基准测试

    am62lxx_evm-FS:性能

    CPU_CLOCK (MHz)

    400.00

    Dhrystone_per_MHz (DMIPS/MHz)

    9.20

    Dhrystone_per_second (ophistoneP)

    6451613.00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我已经在 Dhrystone CPU_CLOCK 上向软件开发团队发送了一条消息、并在获得响应时更新线程。

    谢谢、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新? 客户觉得 AM62L 的性能比双核 AM623x 低得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    软件开发团队注意到 DMIP 输出和 CPU 频率不正确。 我已经对此项目提交了一个错误。

    谢谢、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    问题是 runDhrystone 命令利用了 k3conf 的部分、如前所述、这些部分尚未开发。

    谢谢、

    Anshu