请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CCSTUDIO 工具/软件:
您好、
在 CCS V20中、除了表达式列表 Import Export (导入导出)之外、我想报告一下
更快的 调试: 刷新间隔限制为1000ms (在 CCS v12中为100)
2.监视项目不能在监视窗口内自由上下移动,例如改变监视窗口内的可变顺序
https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12251
Danny