This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:DDR 认证 DDR4

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496292/am6442-ddr-qualification-ddr4

器件型号:AM6442

工具/软件:

尊敬的专家:

我们正在使用示波器测量规划 DDR4验证。 为了正确放置写入和读取的输入掩码、我们需要 DRAM 上的 Vref (DQ)_Write 电平和控制器上的 Vref (DQ)_Read 电平。

对于 Vref (DQ)_Write、只需知道发送到 DRAM 的最终模式寄存器即可。

我们如何获取这些信息?


对于 Vref (DQ)_READ、我们预计可以从控制器上的某些寄存器中获取此信息。

我们如何获取这些信息?


此致、
Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、 我正在研究这个问题、会尽快回复您

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    是否有上述查询的最新情况?  

    此致、
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:
    您能否就此提供一些反馈?

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好、很抱歉回复延迟

    对于 DDR4、读取 VREFdq 训练值可以在 PHY_PAD_VREF_CTRL_DQ_x 中找到(在 PHY_90和 PHY_346寄存器中、x 代表这个字节)。  参数位定义为:

    VREFSEL phy_pad_vref_ctrl_DQ_X[6:0]:Vref 值
    EN phy_pad_vref_ctrl_DQ_X[7]:0 =禁用、1 =启用
    模式 phy_pad_vref_ctrl_DQ_X[11:8]:0x4 = DDR4范围1、0x5 = DDR4范围2

    您可以通过以下公式来获得 VREF 百分比:

    IF (MODE =4):#DDR4范围1
        VREF_PERCENT =((Vref_val * 0.297)+ 53.9)/100
    Elif (MODE == 5):#DDR4范围2
        VREF_PERCENT =((Vref_val * 0.297)+ 39.7)/100

    写入 VREFdq 未经训练、但是一个固定值(我们的 EVM 使用72.4%)、可以使用 DDR 寄存器配置工具选择该值。  可以在  PI_MR6_DATA_F0_0的寄存器(在 PI_303寄存器中)中看到该值。  位定义与 JEDEC 规范或 DDR 数据表中 MR6中定义的相同。

    此致、

    James