This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:AI 视觉传感器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM68A, AM69A, AM67A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1499233/tms320c6657-ai-visual-sensor

部件号:TMS320C6657
Thread 中讨论的其他器件:AM68AAM69AAM67A

工具/软件:

我们有一个可以在 iPhone/iPad 上工作的医疗设备、在这里、我们可以查看用户的眼睛以获取医疗信息。 我想构建一个类似的独立功能、在这个功能中、我们构建一个捕获用户面部的小型设备(希望它能安装在手指上)、然后我们以60Hz - 120Hz 的频率存储眼图结构、并实时处理帧。 我们当前的处理方法是 AI 模型、因此处理器需要能够连接某种芯片、以支持具有至少16G 至24G 存储器的浮点矩阵函数。 视频将不需要存储,除了几十帧,如果可行可能100。 TI 是否提供小型摄像头/AI 处理器组合? 如果需要、可能是8位。