This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:AM62L:eMMC 仅启动一次

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1491503/am62l-am62l-emmc-boot-only-once

器件型号:AM62L

工具/软件:

请参阅 dev.ti.com/.../node 进行测试、eMMC 引导一次、然后第二次失败。 必须在每次启动之前执行以下命令以启动 eMMC。

=> mmc partconf
0 1 1 => mmc bootbus 0 2 0 

您能告诉我如何解决这个问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 AM62L 上 eMMC 引导的 e2e
    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487578/am62l-emmc-boot-only-once
    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1486004/am62l-processor-sdk-emmc-boot-doesn-t-work
    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。
    我在 EVM 上测试了这种方法并能正常工作。
    但在我自己的开发板上、我不使用所有引脚。 我对拨号针使用"减少引脚数"模式。 如果只使用 BOOTMODE[12-15]、应该如何配置它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要通过简化的引导模式引脚 BOOTMODE[15:12}将引导模式配置为 eMMC UDA/eMMC FS。 我的理解是否正确?
    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这正是我想问的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参考 AM62L TRM 的<5.3.2 BOOTMODE 引脚映射(减少引脚数)>、 和 仅用于 eMMC 引导分区配置。

    我们计划如何在您的电路板上刷写 eMMC?

    顺便说一句、我目前在办公室以外、我将在下周二回到办公室后跟进您的问题。

    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试过 和 、但它们只允许一次引导。

    系统从 SD 卡启动、并使用 dd if 命令将映像刷写到 eMMC。

    等待您的回复。 我的目标是通过"减少引脚数"模式实现正常 eMMC 引导、这正是我要实现的目标。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和 使用 BOOTMODE[15:12]用于 eMMC 引导分区配置、但从 eMMC 引导分区引导时会出现 ROM 问题。

    系统是从 SD 卡启动的、并使用 dd if 命令将映像刷写到 eMMC。

    1/。 您的电路板上是否提供了 SD 卡引导?
    2/。 您的主板上还有哪些其他可用的引导介质?
    3。 您的电路板上是否有 VPP 引脚连接?
    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.有 SD 卡引导功能

    2.还有 QSPI NAND 存储介质

    3. VPP 引脚是否指 N18? 我需要对 VPP 做些什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参考 AM62L TRM 的<5.3.2 BOOTMODE 引脚映射(减少引脚数)>、 和 仅用于 eMMC 引导分区配置。 或 可重新编程以将引导模式重新配置为 eMMC UDA/eMMC FS、其中在运行引导模式电子保险丝编程器(目前正在开发)时、需要 VPP 提供1.8V 电压。

    我们是否可以使用您电路板上提供的两种存储器引导介质(SD 或 QSPI-NAND)作为替代权宜之计?

    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉晚才回复;
    我仍然需要解决 EMMC 引导问题、因为我们需要确保 EMMC 引导对于客户使用我们的产品是正常的。
    如果在短时间内无法让 EMMC 通过"减少引脚数"进行引导、我们还可以选择使用"完整引脚数"+"eMMC UDA/EMMC"来实现 FS 引导。
    我只需要知道如果我使用"减少引脚数"、TI 将多久发布一次受支持的版本、我是否需要修改开发板上的 VPP 引脚电路? 以便我们评估下一步的方法。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    比方说我们进行编程 或 要将 eMMC UDA/eMMC FS 配置为主引导模式、
    您希望在电路板上使用的备用引导模式是什么? 例如 SD、USB-DFU、UART?

    同时、我们目前正在内部探索有关编程引导模式电子保险丝的选项、并将随时让您发布...
    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    备用引导模式:选择 SD

    我当前使用"完整引脚数"+"eMMC UDA/EMMC"进行 FS 引导。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您的早期消息中、我认为您的电路板上仅提供了简化的引导模式[15:12]。
    您是否进行了硬件修改以在电路板上提供完整的 BOOTMODE[15:0]引脚?
    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保留在电路板上的电阻位置、我固定了电阻并固定了 BOOTMODE [9:3]引脚。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、好在您可以使用完整 BOOTMODE[15:0]引脚作为在电路板上配置 eMMC UDA/eMMC FS 引导的权变措施。
    我们将随时向您发布有关其他选项的更新、以通过减少自举引脚对引导模式电子保险丝进行编程。
    此致、
    - Hong