This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:Alpha 混合过程

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1497594/am625-alpha-blending-procedure

器件型号:AM625

工具/软件:

您好、

我正在将 AM6254用于我们的 GUI 应用程序、其中摄像头馈送通过 CSI 接口到达、QT GUI 必须在摄像头馈送上叠加。 我们需要在硬件层中混合它。 看一下 TRM 中的 DSS 部分、VIDVIDL可以看到两个视频流水线:(具有缩放功能)和(Lite、无缩放功能)。 根据我的理解、

1.创建两个帧缓冲区(相机和 QT )

2.将它们包括在设备树中  

3. 在内核中启用 DRM/KMS

4.配置管道和覆盖管理器

5.设置 混合配置

我使用的是 TI RT-Linux 9.2 SDK 版本。 如果已经完成了类似的工作、请告诉我。 这将减少大量的试错基础工作。 另外、如果我错过任何重要步骤、请告诉我。

谢谢、

Siva。