This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:在 PSDK10.1中的 Uboot 中启用 CPSW9g 支持

Guru**** 2546720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1490932/processor-sdk-j784s4-enable-cpsw9g-support-in-uboot-in-psdk10-1

部件号:PROCESSOR-SDK-J784S4
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

我找到了 PSDK8.2 6646.j784s4-08_02_02_06-cpsw9g-uboot.zip 的补丁集

 您是否有 PSDK10.1的更新

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    默认情况下、SDK 在 u-boot 上不支持 CPSW9G。  

    您需要通过引用更改将旧版本移植到新版本。  

    此致、  

    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我也对此感兴趣。 我们使用 Yocto 构建代码、我们决定将内核(升级到6.6)和 U-Boot (升级到2024.04)。

    我签出了标签10.01.10、并在此基础上应用了我们的 DTS 更改。 它会进行编译(对 am65-cpsw-nuss.c 和 Kconfig 进行了细微更改)。 遗憾的是、CPSW9G 在 U-Boot 中无法正常工作。 它在使用 SDK8.2 +补丁时运行良好。

    如果有人能够组装需要做的事情以使其再次工作、这将是很好的。

    为8.2 SDK 生产的大多数补丁似乎已经在标签10.01.10上安装。 是这样吗? 要使 CPSW9G 在 U-Boot 中运行、还需要什么?

    此致、

    /BO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Suman 为8.2 SDK 生产的大多数补丁似乎已经在标签10.01.10上安装。 是这样吗? 要使 CPSW9G 在 U-Boot 中工作、还需要什么?

    是的、大多数更改都可用。
    我认为、您仍然需要进行额外的更改才能为 CPSW9G 启用 PSIL 映射、SGMII 启用表单驱动程序并从 board_lay_init 配置所需的串行器/解串器。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kumar、

    PSIL 映射已就位。 运行该模式的用户可能需要 SGMII;我们在所有三个端口上运行 RGMII。

    在 board_rate_late_init 中映射 SERDES 时、我收到以下错误消息:

    U-Boot 2024.04-ti-g821fb6c64491 (Apr 09 2025 - 11:51:29 +0000)
    
    SoC: J721E SR2.0 HS-FS
    Model: Schneider Electric AS-P-3
    DRAM: 2 GiB
    /drivers/clk/clk-uclass.c:112-clk_get_by_index_tail() prop: returning err=-2
    Core: 149 devices, 33 uclasses, devicetree: separate
    MMC:
    Loading Environment from SPIFlash... /drivers/mtd/spi/spi-nor-core.c:4001- spi_nor_soft_reset() jedec_spi_nor flash@0: Software reset enable failed: -524
    /drivers/soc/ti/k3-navss-ringacc.c:1020- k3_nav_ringacc_init() k3-navss-ringacc ringacc@2b800000: Ring Accelerator probed rings:286, gp-rings[96,20] sci-dev-id:235
    /drivers/soc/ti/k3-navss-ringacc.c:1025- k3_nav_ringacc_init() k3-navss-ringacc ringacc@2b800000: dma-ring-reset-quirk: disabled
    /drivers/spi/cadence_qspi.c:1599-cadence_spi_mem_do_calibration() cadence_spi spi@47050000: Pattern not found. Skipping calibration
    SF: Detected w25q128 with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB, total 16 MiB
    *** Warning - bad CRC, using default environment
    
    In: serial@2800000
    Out: serial@2800000
    Err: serial@2800000
    Failed to probe am65_cpsw_nuss driver
    /drivers/clk/clk-uclass.c:112-clk_get_by_index_tail() prop: returning err=-2
    /drivers/clk/clk-uclass.c:112-clk_get_by_index_tail() prop: returning err=-2
    /drivers/clk/clk-uclass.c:112-clk_get_by_index_tail() prop: returning err=-2
    /drivers/clk/clk-uclass.c:112-clk_get_by_index_tail() prop: returning err=-2
    /drivers/phy/cadence/phy-cadence-sierra.c:1122-cdns_sierra_phy_probe() cdns,sierra serdes@5000000: PHY not found 0x7364 vs 0x0
    Sierra init failed:-22
    Net: /net/eth-uclass.c:454- eth_initialize() No ethernet found.
    Hit any key to stop autoboot: 0
    =>

    是否需要设置时钟?

    此致、

    /BO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    PSIL 映射已就位。 运行该模式的用户可能需要 SGMII;我们在所有三个端口上运行 RGMII。

    J784s4上的 CPSW9G 不支持 RGMII。

    >>/drivers/phy/cadence/phy-cadence-sierra.c:1122-CDNS_Sierra_phy_probe () CDN、Sierra SerDes@5000000:找不到 PHY 0x7364与0x0
    确保 SERDES 模块已启用、并且还定义了器件树配置。
    CONFIG_PHY_Cadence_torrent=y
    CONFIG_PHY_J721E_wiz=y

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    J784s4上的 CPSW9G 不支持 RGMII。

    抱歉、忘记提及我们在 J721e 平台上。

    定义了串行器/解串器模块并提供了配置(Sierra、而不是 Torrent、因为我们有 j721e):

    CONFIG_PHY_Cadence_Sierra=y
    CONFIG_PHY_J721E_wiz=y
    我们没有连接 serdes0、serdes1是未来的 PCIe 扩展、serdes2是 USB、serdes3是 USB3。 为什么它尝试探测 serdes0?
    /BO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请使用您的配置创建一个新主题、此主题是 u-boot 上的 TDA4VH 特定 CPSW 启用相关内容。

    此致、
    Sudheer