This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:关于从 eMMC 引导 SBL 的设置、使用 FACLON 模式

Guru**** 2454140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1486570/am62a7-the-setting-about-sbl-boot-from-emmc-with-faclon-mode

器件型号:AM62A7

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

  如上标题所述、我们希望 从 具有 SBL 切换模式的 eMMC 启动电路板、 我们的 SDK 版本为10.0或9.2。 如何设置? 谢谢!

此致!

Hawayi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请参阅以下 SBL_EMMC_Linux 引导加载程序、该引导加载程序旨在使用或不使用 Falcon 引导来引导 Linux:

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62AX/10_01_00_33/exports/docs/api_guide_am62ax/EXAMPLES_DRIVERS_SBL_EMMC_LINUX_MULTISTAGE.html

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道如何将内核和 rootfs 刷写到 eMMC 的用户区域、偏移是 boot0还是用户分区?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCU+ SDK 仅支持从 BOOT0分区引导。 所以、这些是 BOOT0分区中的偏移量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 BOOT0分区的面积不够、是否有任何解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 BOOT0分区的区域不够、是否有任何解决方案?

    有 eMMC UDA 分区、但 MCU+ SDK 至少官方不支持从该分区引导。

    如果需要、您可以在 MMCSD 引导加载程序驱动程序中修改以下 API、以从刷写映像的分区加载映像:

    https://github.com/TexasInstruments/mcupsdk-core-k3/blob/k3_main/source/drivers/bootloader/bootloader_mmcsd_raw.c#L61-L61

    BR, Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashant:

      从 eMMC 引导 falcon 模式也会失败、尽管 BOOT0分区的面积为32MB、但日志显示如下。 消息错误的重点是什么?

    SYSFW 固件版本10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)
    SYSFW 固件版本0xA
    SYSFW ABI 修订版4.0

    错误:bootloader_verifyMulticoreImage:660:验证映像失败
    错误:bootloader_verifyMulticoreImage:660:验证映像失败
    [bootloader_profile]引导介质:eMMC
    [bootloader_profile]引导介质时钟:200.000 MHz
    [bootloader_profile]引导映像大小:0 KB
    [bootloader_profile]存在内核:
    [bootloader profile] System_init:29544us
    [引导加载程序配置文件] Board_init:0us
    [bootloader profile] Drivers_open:140569us
    [bootloader profile] Board_drivers 打开: 0us
    [bootloader profile] Sciclient 获取版本:10169us
    [bootloader_profile] SBL 总用时:180283us

    图像加载完成、切换到应用程序...
    启动 mcu-R5f 和第二阶段引导加载程序
    未加载 DM 映像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以分享刷写日志吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #!/bin/sh
    
    # Enable boot0 write flag
    echo 0 > /sys/block/mmcblk0boot0/force_ro
    
    dd if=tiboot3.bin of=/dev/mmcblk0boot0
    dd if=bl2.bin of=/dev/mmcblk0boot0 seek=1024
    dd if=dm_r5_image of=/dev/mmcblk0boot0 seek=1536
    dd if=hsm.bin of=/dev/mmcblk0boot0 seek=4608
    dd if=u-boot.img of=/dev/mmcblk0boot0 seek=5120
    dd if=mcu_r5_image of=/dev/mmcblk0boot0 seek=16384
    dd if=c7x_image of=/dev/mmcblk0boot0 seek=20480
    dd if=linux_a53_image of=/dev/mmcblk0boot0 seek=36864
    
    # Disable boot0 write flag
    echo 1 > /sys/block/mmcblk0boot0/force_ro
    

    您好、Prashant:

      重建映像并再次刷写后、日志如下所示、在最后一行停止。附加的文件是闪存脚本。

    2025年03月31日18:54:28] root@am62axx-EVM:/run/media/BOOT-mmcblk1p1/out ./burn.sh
    2025年03月31日18:54:29]中有530+1条记录
    2025年03月31日18:54:29] 530+1记录输出
    2025年03月31日18:54:29]复制了271591字节(265.2KB)、0.042235秒、6.1Mb/s
    2025年03月31日18:54:29]中的228+1条记录
    2025年03月31日18:54:29] 228+1记录输出
    2025年03月31日18:54:29]已复制117010字节(114.3KB)、0.023858秒、4.7MB/s
    2025年03月31日18:54:29]中的324+1条记录
    2025年03月31日18:54:29] 324+1记录输出
    2025年03月31日18:54:29]复制了166062字节(162.2KB)、0.026961秒、5.9MB/s
    2025年03月31日18:54:29]中有18+1条记录
    2025年03月31日18:54:29] 18+1记录出来
    2025年03月31日18:54:29]复制了9677字节(9.5KB)、0.008712秒、1.1MB/秒
    2025年03月31日18:54:29]中的2296+1条记录
    2025年03月31日18:54:29] 2296+1记录输出
    2025年03月31日18:54:29]已复制1175611字节(1.1MB)、0.165477秒、6.8MB/s
    2025年03月31日18:54:29]中有103+1条记录
    2025年03月31日18:54:29] 103+1会记录出来
    2025年03月31日18:54:29]复制了52766字节(51.5KB)、0.014480秒、3.5MB/s
    2025年03月31日18:54:29]中的298+1条记录
    2025年03月31日18:54:29] 298+1记录输出
    2025年03月31日18:54:29]已复制152926字节(149.3KB)、0.025546秒、5.7MB/秒
    2025年03月31日18:54:32]中的41318+1记录
    2025年03月31日18:54:32] 41318+1记录输出
    2025年03月31日18:54:32]复制了21155255字节(20.2MB)、2.624117秒、7.7MB/s
    2025年03月31日18:54:40] root@am62axx-EVM:/run/media/BOOT-mmcblk1p1/out cd /
    2025年03月31日18:54:41] root@am62axx-EVM:/# sync
    2025年03月31日18:54:41] root@am62axx-EVM:/#
    [SYSFW 2025年03月31日 固件版本10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)
    [SYSFW 18:54:54] 2025年03月31日 固件版本0xA
    [SYSFW ABI 修订版4.0 2025年03月31日18:54:54
    [ 2025年03月31日18:54:29]
    [bootloader_profile] 2025年03月31日18:54:54]引导介质:eMMC
    [bootloader_profile][ 2025年03月31日18:54:54]引导介质时钟:200.000 MHz
    2025年03月31日18:54:54][bootloader_profile]引导映像大小:162KB
    [bootloader_profile] 2025年03月31日[bootloader_profile]当前的核心:
    2025年03月31日18:54:54] MCU-r5f0-0
    2025年03月31日18:54:54] r5f0-0
    [bootloader 2025年03月31日 profile] System_init : 25587us
    [引导2025年03月31日 加载程序配置文件] Board_init:0us
    [bootloader 2025年03月31日 profile] Drivers_open : 83393us
    [ 2025年03月31日18:54:54][引导加载程序配置文件] Board_drivers 打开: 0us
    [ 2025年03月31日18:54:54][引导加载程序配置文件] Sciclient 获取版本: 10170us
    [MCU R5 2025年03月31日18:54:54][引导加载程序配置文件] MCU R5映像加载: 3415us
    [ 2025年03月31日18:54:54][引导加载程序配置文件] DM R5映像加载: 4608us
    [SBL 18:54:54][bootloader_profile] 2025年03月31日 所用总时间:127175us
    2025年03月31日18:54:32]
    2025年03月31日18:54:54]图像加载完成,切换到应用程序...
    2025年03月31日18:54:54]启动 mcu-R5f 和第二级引导加载程序
    [ 2025年03月31日18:54:41]
    [SYSFW 2025年03月31日 固件版本10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)
    [SYSFW 18:54:54] 2025年03月31日 固件版本0xA
    [SYSFW ABI 修订版4.0 2025年03月31日18:54:54
    [ 2025年03月31日18:54:29]
    [bootloader_profile] 2025年03月31日18:54:54]引导介质:eMMC
    [bootloader_profile][ 2025年03月31日18:54:54]引导介质时钟:200.000 MHz
    2025年03月31日18:54:54][bootloader_profile]引导映像大小:20973KB
    [bootloader_profile] 2025年03月31日[bootloader_profile]当前的核心:
    2025年03月31日18:54:54] HSM-m4f0-0
    2025年03月31日18:54:54] r5f0-0
    2025年03月31日18:54:54] A530-0
    2025年03月31日18:54:54] c75ss0
    [ 2025年03月31日18:54:55][引导加载程序配置文件] System_init : 1677us
    [bootloader profile] 2025年03月31日18:54:55] Board_init:0us
    [bootloader 2025年03月31日 profile] Drivers_open : 21713us
    [ 2025年03月31日18:54:55][引导加载程序配置文件] Board_drivers 打开: 0us
    [ 2025年03月31日18:54:55][引导加载程序配置文件] Sciclient Get 版本: 10269us
    [HSM 映像加载: 2470us. 2025年03月31日18:54:55][引导加载程序配置文件
    [ 2025年03月31日18:54:55][引导加载程序配置文件] DM R5映像加载: 5267us
    [引导 加载程序配置文件] 2025年03月31日18:54:55] A53映像加载:392782us
    [DSP 2025年03月31日 映像加载:11703us
    [SBL 18:54:55][bootloader_profile] 2025年03月31日 所用总时间:445886us
    [ 2025年03月31日18:54:54]
    2025年03月31日18:54:55]图像加载完成,切换到应用程序...
    [Linux 18:54:55]启动2025年03月31日 和 RTOS/裸 机应用程序
    [BL31 2025年03月31日:v2.10.0 (发行版):v2.10.0-367-g00f1ec6b87-dirty
    2025年03月31日18:54:55]注意:BL31:建造:16:09:05,2024年2月9日

    此致、

    Hawayi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    41318+1记录 in
    2025年03月31日18:54:32] 41318+1记录输出
    2025年03月31日18:54:32]已复制21155255字节(20.2MB)、2.624117秒、7.7MB/s [/报价]

    如果 eMMC 引导分区大小为32MB、则不可能这样做。 Linux Appimage 的大小为~20MB、刷写偏移为0x1200000 (18MB)。 因此,剩余的空间(14MB)将是不够的。

    您的 eMMC 引导分区大小是否大于32MB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 eMMC 引导分区大小是否大于32MB?

    =>否  我已更改相关映像的偏移以确保区域足够(examples/drivers/boot/sbl_eMMC_multist/sbl_eMMC_stage2/am62ax-sk/r5fss0-0_nortos/example.syscfg)、我认为这不是根本案例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    examples/drivers/boot/sbl_eMMC_multistage/sbl_eMMC_stage2

    请使用 sbl_EMMC_linux_multistage 引导加载程序来引导 Linux:

    software-dl.ti.com/.../EXAMPLES_DRIVERS_SBL_EMMC_LINUX_MULTISTAGE.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我已经阅读了,但没有任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在前面的线程中、您可以让 SBL Falcon 引导从 SD 卡正常工作。 您是否也在为 eMMC 引导使用相同的可正常运行的 Linux 应用映像?

    我希望除了使用 SBL_EMMC_LINUX_MSTAGE 而不是 SBL_SD 引导加载程序外、其他所有内容都是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 Linux Appimage 是相同的。 eMMC 的引导与 SD 不同。 您可以尝试使用 EVM 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是来自 EVM 的成功日志:

    [18:23:44.983] SYSFW Firmware Version 10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)
    [18:23:44.992] SYSFW Firmware revision 0xa
    [18:23:44.998] SYSFW ABI revision 4.0
    
    [18:23:45.014] [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media       : eMMC
    [18:23:45.017] [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media Clock : 200.000 MHz
    [18:23:45.021] [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Image Size  : 134 KB
    [18:23:45.025] [BOOTLOADER_PROFILE] Cores present    :
    [18:23:45.032] r5f0-0
    [18:23:45.032] [BOOTLOADER PROFILE] System_init                      :      37970us
    [18:23:45.037] [BOOTLOADER PROFILE] Board_init                       :          0us
    [18:23:45.043] [BOOTLOADER PROFILE] Drivers_open                     :      19613us
    [18:23:45.050] [BOOTLOADER PROFILE] Board_driversOpen                :          0us
    [18:23:45.055] [BOOTLOADER PROFILE] Sciclient Get Version            :      10376us
    [18:23:45.065] [BOOTLOADER PROFILE] DM R5 Image Load                 :      13520us
    [18:23:45.069] [BOOTLOADER_PROFILE] SBL Total Time Taken             :      81480us
    
    [18:23:45.079] Image loading done, switching to application ...
    [18:23:45.082] Starting MCU-r5f and 2nd stage bootloader
    
    [18:23:45.110] SYSFW Firmware Version 10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)
    [18:23:45.114] SYSFW Firmware revision 0xa
    [18:23:45.116] SYSFW ABI revision 4.0
    
    [18:23:45.687] [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media       : eMMC
    [18:23:45.697] [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media Clock : 200.000 MHz
    [18:23:45.702] [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Image Size  : 21052 KB
    [18:23:45.705] [BOOTLOADER_PROFILE] Cores present    :
    [18:23:45.708] hsm-m4f0-0
    [18:23:45.709] r5f0-0
    [18:23:45.710] a530-0
    [18:23:45.710] c75ss0
    [18:23:45.711] [BOOTLOADER PROFILE] System_init                      :       1746us
    [18:23:45.719] [BOOTLOADER PROFILE] Board_init                       :          0us
    [18:23:45.724] [BOOTLOADER PROFILE] Drivers_open                     :      19587us
    [18:23:45.729] [BOOTLOADER PROFILE] Board_driversOpen                :          1us
    [18:23:45.737] [BOOTLOADER PROFILE] Sciclient Get Version            :      10396us
    [18:23:45.741] [BOOTLOADER PROFILE] HSM Image Load                   :       5453us
    [18:23:45.752] [BOOTLOADER PROFILE] DM R5 Image Load                 :      11151us
    [18:23:45.756] [BOOTLOADER PROFILE] A53 Image Load                   :     533776us
    [18:23:45.760] [BOOTLOADER PROFILE] DSP Image Load                   :      15505us
    [18:23:45.770] [BOOTLOADER_PROFILE] SBL Total Time Taken             :     597618us
    
    [18:23:45.774] Image loading done, switching to application ...
    [18:23:45.783] Starting linux and RTOS/Baremetal applications
    [18:23:45.786] NOTICE:  BL31: v2.10.0(release):v2.10.0-367-g00f1ec6b87-dirty
    [18:23:45.800] NOTICE:  BL31: Built : 16:09:05, Feb  9 2024
    [18:23:46.230] [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd034]
    [18:23:46.235] [    0.000000] Linux version 6.6.32-ti-gdb8871293143-dirty (oe-user@oe-host) (aarch64-oe-linux-gcc (GCC) 13.3.0, GNU ld (GNU Binutils) 2.42.0.20240620) #1 SMP PREEMPT Thu Aug  1 19:10:56 UTC 2024
    [18:23:46.255] [    0.000000] KASLR disabled due to lack of seed
    [18:23:46.265] [    0.000000] Machine model: Texas Instruments AM62A7 SK

    如果有用、则进行了以下更改:

    diff --git a/examples/drivers/boot/sbl_emmc_linux_multistage/sbl_emmc_linux_stage1/am62ax-sk/r5fss0-0_nortos/example.syscfg b/examples/drivers/boot/sbl_emmc_linux_multistage/sbl_emmc_linux_stage1/am62ax-sk/r5fss0-0_nortos/example.syscfg
    index 7bb9f80..3e02307 100644
    --- a/examples/drivers/boot/sbl_emmc_linux_multistage/sbl_emmc_linux_stage1/am62ax-sk/r5fss0-0_nortos/example.syscfg
    +++ b/examples/drivers/boot/sbl_emmc_linux_multistage/sbl_emmc_linux_stage1/am62ax-sk/r5fss0-0_nortos/example.syscfg
    @@ -36,7 +36,7 @@ const mpu_armv79  = mpu_armv7.addInstance();
      */
     bootloader1.bootMedia          = "EMMC";
     bootloader1.$name              = "CONFIG_BOOTLOADER_EMMC_MCU";
    -bootloader1.EMMCAppImageOffset = "0x800000";
    +bootloader1.EMMCAppImageOffset = "0x600000";
     
     bootloader2.bootMedia          = "EMMC";
     bootloader2.$name              = "CONFIG_BOOTLOADER_EMMC_SBL";
    diff --git a/examples/drivers/boot/sbl_emmc_linux_multistage/sbl_emmc_linux_stage2/am62ax-sk/r5fss0-0_nortos/example.syscfg b/examples/drivers/boot/sbl_emmc_linux_multistage/sbl_emmc_linux_stage2/am62ax-sk/r5fss0-0_nortos/example.syscfg
    index 5c3ab16..16f993a 100644
    --- a/examples/drivers/boot/sbl_emmc_linux_multistage/sbl_emmc_linux_stage2/am62ax-sk/r5fss0-0_nortos/example.syscfg
    +++ b/examples/drivers/boot/sbl_emmc_linux_multistage/sbl_emmc_linux_stage2/am62ax-sk/r5fss0-0_nortos/example.syscfg
    @@ -33,12 +33,12 @@ bootloader2.EMMCAppImageOffset = "0xC0000";
     bootloader3.$name              = "CONFIG_BOOTLOADER_EMMC_LINUX";
     bootloader3.appImageOffset     = "0xC00000";
     bootloader3.bootMedia          = "EMMC";
    -bootloader3.EMMCAppImageOffset = "0x1200000";
    +bootloader3.EMMCAppImageOffset = "0x800000";
     
     bootloader4.$name              = "CONFIG_BOOTLOADER_EMMC_DSP";
     bootloader4.appImageOffset     = "0x1000000";
     bootloader4.bootMedia          = "EMMC";
    -bootloader4.EMMCAppImageOffset = "0xA00000";
    +bootloader4.EMMCAppImageOffset = "0x700000";
     
     mmcsd1.$name            = "CONFIG_MMCSD0";
     bootloader1.MMCSDDriver = mmcsd1;
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashant:

    在我为您的 syscfg 打补丁并再次测试后、内核日志看起来正常。 感谢您的帮助!

    SYSFW Firmware Version 10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)
    SYSFW Firmware revision 0xa
    SYSFW ABI revision 4.0
    
    [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media       : eMMC 
    [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media Clock : 200.000 MHz 
    [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Image Size  : 162 KB 
    [BOOTLOADER_PROFILE] Cores present    : 
    mcu-r5f0-0
    r5f0-0
    [BOOTLOADER PROFILE] System_init                      :      25669us 
    [BOOTLOADER PROFILE] Board_init                       :          0us 
    [BOOTLOADER PROFILE] Drivers_open                     :      42851us 
    [BOOTLOADER PROFILE] Board_driversOpen                :          0us 
    [BOOTLOADER PROFILE] Sciclient Get Version            :      10184us 
    [BOOTLOADER PROFILE] MCU R5 Image Load                :       3441us 
    [BOOTLOADER PROFILE] DM R5 Image Load                 :       4614us 
    [BOOTLOADER_PROFILE] SBL Total Time Taken             :      86762us 
    
    Image loading done, switching to application ...
    Starting MCU-r5f and 2nd stage bootloader
    
    SYSFW Firmware Version 10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)
    SYSFW Firmware revision 0xa
    SYSFW ABI revision 4.0
    
    [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media       : eMMC 
    [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media Clock : 200.000 MHz 
    [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Image Size  : 20973 KB 
    [BOOTLOADER_PROFILE] Cores present    : 
    hsm-m4f0-0
    r5f0-0
    a530-0
    c75ss0
    [BOOTLOADER PROFILE] System_init                      :       1691us 
    [BOOTLOADER PROFILE] Board_init                       :          0us 
    [BOOTLOADER PROFILE] Drivers_open                     :      21717us 
    [BOOTLOADER PROFILE] Board_driversOpen                :          0us 
    [BOOTLOADER PROFILE] Sciclient Get Version            :      10245us 
    [BOOTLOADER PROFILE] HSM Image Load                   :       2478us 
    [BOOTLOADER PROFILE] DM R5 Image Load                 :       5309us 
    [BOOTLOADER PROFILE] A53 Image Load                   :     392786us 
    [BOOTLOADER PROFILE] DSP Image Load                   :      11750us 
    [BOOTLOADER_PROFILE] SBL Total Time Taken             :     445979us 
    
    Image loading done, switching to application ...
    Starting linux and RTOS/Baremetal applications
    NOTICE:  BL31: v2.10.0(release):v2.10.0-367-g00f1ec6b87-dirty
    NOTICE:  BL31: Built : 16:09:05, Feb  9 2024
    [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd034]
    [    0.000000] Linux version 6.6.32-ti-gdb8871293143-dirty (oe-user@oe-host) (aarch64-oe-linux-gcc (GCC) 13.3.0, GNU ld (GNU Binutils) 2.42.0.20240620) #1 SMP PREEMPT Thu Aug  1 19:10:56 UTC 2024
    [    0.000000] KASLR disabled due to lack of seed
    [    0.000000] Machine model: Texas Instruments AM62A7 SK
    [    0.000000] earlycon: ns16550a0 at MMIO32 0x0000000002800000 (options '')
    [    0.000000] printk: bootconsole [ns16550a0] enabled

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认!! 关闭螺纹...