This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:OSPI NOR 引导问题

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1497455/dra821u-q1-ospi-nor-boot-problem

器件型号:DRA821U-Q1

工具/软件:

您好、  

我们配置了  

MCU3 = 1、其他 MCUx = 0

sys1 = 1、SYS5=1、其他 SYSx=0

但无法引导。

您能帮帮吗?

谢谢

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 FLASH: S28HS512TGABHM010

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供有关此调试工作的其他信息?  这是新设计/启动还是需要更改存储器的更新设计?  您是否验证了处理器已退出复位序列(RESETSTATz 是否变为高电平)?  存储器是否包含刷写的映像?  如果是-如何刷写(在电路板组装或使用处理器外设刷写工具之前)?  您可能应该使用 xSPI 而不是 OSPI 来引导此设备。  请其他 TI 专家协助澄清问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是一种全新的设计。 但它可以从 USB DFU 和 eMMC 引导启动。 我们还想使用 OSPI 引导功能。

    是的、OSC 已经退出复位序列;是的、我们刷写了映像。 USB DFU 进行刷写。

    您认为 xSPI 比 OSPI 闪存更可靠吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这里使用的闪存器件是什么?

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的  S28HS512TGABHM010与 DRA821U2-Q1 EVM 电路板相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您表示 xSPI 比 OSPI 闪存更可靠?

    但事实并非如此。 xSPI 比 OSPI 更灵活。 OSPI 需要引导模式为1S-1S-8S 模式。 xSPI 可以根据闪存中的 SFDP 表在1S-1S-1S 和8D-8D-8D 之间切换。

    您是否能够通过 JTAG 连接到 SoC? 您能得到的值吗  

    1. 寄存器0x43000030
    2. 检查 mcu1_0的程序计数器。 这样、我们就可以知道引导过程中的位置。

    此外、您还可以尝试设置主引导模式引脚(SYS6)的位6。

    此致、
    Tanmay