This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:GPMC WAITMONITORINGTIME 是否可以设置为0?

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1498508/am6421-can-gpmc-waitmonitoringtime-be-set-to-0

器件型号:AM6421

工具/软件:

根据 TRM、WAITMONITORINGTIME 可设置为0/1/2。
但是、在 SPRSP56F 中、规定最小值必须大于0。
这种差异有些令人困惑。 应该如何解释?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在突发写入操作期间:

    当 WAITMONITORINGTIME 设置为0时、第二个字节将丢失。

    当 WAITMONITORINGTIME 设置为1/2时、不会丢失任何数据。

    这是否意味着在突发写入操作中 WAITMONITORINGTIME 不能等于0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我正在查看您的查询,你可能会期待在一两天内回复.

    此致、

    Anil.