This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSK3358:AM3359上 UVC 摄像头的兼容性和性能

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1498361/tmdssk3358-uvc-camera-compatibility-and-performance-on-am3359

器件型号:TMDSSK3358

工具/软件:

您好!

Im 尝试将 USB 摄像头连接到 AM3359、并将摄像头馈送输出到触摸面板。
视频源在分辨率为360x240时工作正常、但当我切换到640x480时、视频源不会保持任何摄像头的预期帧速率。
此外、一些 USB 摄像头根本不输出视频。 符合 UVC 标准的摄像头 Im。
是否需要更改驱动程序或内核?

此外,当我尝试用 cap.open 打开相机时,它有时需要几秒钟。
这是由于 CPU 性能造成的吗?


当前开发环境:
・Yocto 映像文件:tisdk-default-image (tisdk-base-image 存在相同的问题)

下面是视频输出的简单源代码。 触摸屏的输出工作正常。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
int main (int argc、char** argv)

cv:VideoCapture cap;
CV::机架;
INT 密钥;
unsigned int cnt = 0;

CAP.OPEN (0);

If (!cap.isOpened())

printf ("错误:OpenErr\n");
返回-1;
}

cap.set(cv::CAP_PROP_FPS、30);
cv::namedWindow ("Webcam"、cv::window_normal);
cv::resizeWindow ("Webcam"、720,480);
while (1)

CAP >>框架;
if(frame.empty())

printf ("错误:FlameErr\n");
休息;
}
if (!frame.empty())

cv::调整大小(框架、框架、cv::大小(720,480));
cv::imshow ("Webcam"、frame);
}
暴露

printf ("Error:EmptyErr\n");
}
}
cap.release();
cv::destroyAllwindows();
返回0;
}
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我在这周和下一周出差。 我的回复可能会有一些延迟。

    谢谢你。

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    谢谢您让我知道。 安全的旅行。