This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM6442:MCU_RESETZ 复位输入-电容器的连接

Guru**** 2455000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496727/faq-am6442-mcu_resetz-reset-input---connection-of-capacitor

器件型号:AM6442

工具/软件:

(客户查询)

尊敬的 TI 专家  

我们正在对 V2 SCC 原理图进行修订版 B 的更改、并且我们已经对复位电路进行了一些相关的更改、我们需要 TI 提供输入/确认。

 

  • 在修订版 A 中、我们为 MCU_RESETZ 输入提供了 RC 和施密特触发
  • 但对于 Rev.B、根据客户反馈、我们取消了施密特触发选项、而是为 SOC 侧的 MCU_RESETZ 信号提供了上拉配置以及可选电容器配置

 

请参阅随附的 MCU_RESETZ 的 Rev.A 和 Rev.B 实现快照。

 

我们希望您能就我们是否可以继续执行当前的实施提供反馈意见。

修订版 A

修订版 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boatd 设计师:

    请参阅以下内容

    如果使用 RC 或按钮(慢速斜坡)、则建议使用基于施密特触发的去抖电路(修订版 A)。

    如果从未安装电容器、则可以使用 RevB。 客户可以添加 TP 并从外部连接 LVCMOS 信号以进行复位。

    我们不允许将慢速斜坡输入(压摆率> 1000ns)应用于 LVCMOS 输入、因为输入可以在1/2 Vs 区域驱动一定时间、从而导致更高的电流并影响性能或可靠性。

    LVCMOS IO 大部分时间应在 VIHSS 或 VILSS 以上运行。

    这对于 RESET_REQz 复位输入也有效。

    此致

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreesima:我会把这个[常见问题解答]项目请! 也应就此提醒 AM6x 产品的第三方 SOM 供应商。

    晚一点

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boatd 设计师:

    请参阅以下内容:

    复位线路和复位输出的用途

    MCU_PORZ: MCU 和主域冷复位。  这是 MCU/整个器件的上电复位(必需)。

    MCU_RESETZ: MCU 和主域热复位 这是 MCU/整个器件的热复位请求、可选。 不使用时上拉

    RESET_REQZ: 主域外部热复位请求输入。  这是主域热复位请求、可选。  不使用时上拉

    冷(上电复位)复位整个器件(所有寄存器)。  热复位会复位大多数寄存器、但不会对所有寄存器进行热复位。  有关哪些复位不会通过热复位进行复位的定义、请参阅 TRM。    支持单独的热复位是可选的。

    PORz_OUT: 上电复位状态输出、仅为 MCU_PORz 输入的缓冲版本。  

    MCU_RESETSTTZ: MCU 域热复位状态输出。  这是 MCU/整个器件的 RESET 输出。  外部复位(MCU_PORz)和内部复位条件(在 MCU 域中)均置为有效。

    RESETSTTZ: 主域热复位状态输出、主域的该复位输出、对外部复位(MCU_PORz)和内部复位条件(在主域中)均置为有效。

    为外设提供的哪种复位输出取决于设计。  如果希望外设仅在上电时复位、则为 PORz_OUT。  如果您希望外设在上电时复位并且随时发出内部处理器复位命令、则 RESETSTATz。

    连接用于手动复位的热复位输入  

    不使用时的热复位输入连接

    有关不使用时连接热复位输入的信息、请参阅处理器特定数据表的引脚连接要求部分。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1403609/am6442-how-should-i-deal-with-b12-mcu_resetz-and-e18-reset_reqz-if-it-s-not-used/5415576?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=reset_reqz#5415576

    此致、

    Sreenivasa.