This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:设置 UART 引脚高阻态

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1498351/am623-setting-uart-pins-hi-z

器件型号:AM623

工具/软件:

操作系统:Yocto 10.x SDK

如果我需要瞬间将 UART 输出引脚设置为高阻态、那么直接写入相应的 PADCONFIG 寄存器是唯一的选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Unknown 说:
    是直接写入相应 PADCONFIG 寄存器的唯一选项吗? [/报价]

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在将引脚恢复到 UART 模式时、我应该考虑哪些因素? 驾驶员是否需要再次探测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管这种用例不是典型用例、并且在 SDK 中未经验证、但我认为驱动程序无需再次探测、UART 硬件模块独立于引脚焊盘。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bin。 我会有人做一些测试、如果有任何问题、我们会返回报告。