This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:勘误表在 SDK 10.01.10和11.00.09中解决了相同问题

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1498464/am625-errata-resolved-same-in-sdk-10-01-10-and-11-00-09

器件型号:AM625

工具/软件:

是否在 SDK10.01中已解决? 或者忘记在 SDK11.00.09.04版本说明中删除它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    这不是错误、我相信目的是在版本说明中记录所有与勘误表相关的项目、而不管 SDK 版本如何。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    1.已解决勘误表第>>节旨在报告在发行版本中给定器件上已解决的错误。

    在快照中,可以推断出勘误解决的 ID 是从 AM62x 的第一个版本开始的"11.00.xx"

    2.勘误表打开>>此处介绍 https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12114 

    是一个有效的开放问题、需要在核心 MMC 层中进行额外的测试。 我们计划在下面的11.x 版本中解决。