This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C6000-CGT:不适用

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1498669/c6000-cgt-na

器件型号:C6000-CGT

工具/软件:

我们正在使用 C:\TI\ccsv5\tools\compiler\c6000_7.4.1、并计划迁移到  v8.3.1  

它是旧的代码库。 它是否会破坏兼容性?在进行此类升级之前需要考虑哪些事项,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请首先阅读文章 编译器版本号及其含义。  这将让我们大致了解不同版本之间的差异、仅基于版本号。

    假设您不使用较旧的 COFF ABI ( -- abi=coffabi )。  如果您这样做、则无法升级到7.4.24版以上的版本。 7.4.x 版本的编译器是支持 COFF ABI 的最后一个编译器。   

    查看自7.4.1版以来的编译器发行说明。  你不需要阅读所有的,只是我在这里指出的几个。  请访问 C6000编译器主页。  单击 下载选项  然后点击 查看所有版本 。  单击版本号、然后单击 版本说明 。  查看这些版本的发行说明:

    • 7.4.24
    • 8.0.4
    • 8.1.8
    • 8.2.10.
    • 8.3.13

    它向您展示了多年来编译器发生的变化。

    谢谢。此致、

    -乔治