This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:从 c7x-mma-tidl/ti_dl/inc/itidl_ti.h 中删除警告

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1495781/tda4vh-q1-remove-warning-from-c7x-mma-tidl-ti_dl-inc-itidl_ti-h

器件型号:TDA4VH-Q1

工具/软件:

您好:

目前、我们正在尝试 在产品中包含"c7x-mma-tidl/ti_dl/inc/itidl_ti.h"文件、以使用 sTIDL_IOBufDESC_t 结构来确定 tidl 预期的 IO 张量大小。

但是、当我们 在 include 之前定义 TIDL_import_tool 时、为了在 A72端使用它、我们会累计以下警告

这对我们来说是个问题、因为我们在 gcc 中启用了"-Werror"标志、并且我们无法使用#pragma 来消除此警告。 我们希望 在提供的 SDK 中使用类似的内容来解决此问题

此致

Amine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amine:

    很抱歉延迟重放。  

    当您使用此标志时、它是否已正确编译? 它是否会影响您的功能? 如果没有、您可以执行此操作来抑制您的 gcc 设置、以实现清晰的输出。

    谢谢。此致

    Wen Li