This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:CCS、FFT 瀑布图

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1499188/ccstudio-ccs-fft-waterfall-graph

部件号:CCSTUDIO

工具/软件:

我想使用 CCS v12.2中的 FFT 瀑布图、但没有获得预期的结果。

我已阅读 CCS 中的内置帮助、但没有很有帮助。 是否有其他指南或文档可用?

如果我能了解 CCS 在内部用于 FFT Waterfall 的数据类型以及如何执行计算、那会更好。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    kkdd yy 说:
    我已经阅读了 CCS 中的内置帮助、但没有很有帮助。 是否有其他指南或文档可用?

    相关的主要文档是用户指南第7.7节中的内容: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_12.8.0/ccs_debug-graphs.html#

    这里详细介绍了 FFT 选项。

    请注意、CCS 12.x 和 FFT 瀑布图的支持已被弃用、因此我们为其提供的支持将受到限制。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经阅读了您发布的链接的内容。

    我还有一个问题。 未来、CCSv20、Theia 将不支持 FFT 和 FFT 瀑布图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将来、CCSv20、Theia 将不支持 FFT 和 FFT 瀑布图?

    目前没有支持这一目标的计划。 当然、如果我们有足够的需求、这会改变。