This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:在 AM6254 Yocto 上申请 SWUpdate OTA 指南

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1499073/am625-request-for-swupdate-ota-guidance-on-am6254-yocto

器件型号:AM625

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在努力使用 SWUpdate 向基于 AM6254的 Yocto 系统添加 OTA 更新。 请提供:

  1. ​官方示例/文档 ​​对于 AM62x 上的 SWUpdate (例如 Yocto 层参考、分区布局示例)?
  2. ​SDK 兼容性 ​​–Processor SDK Linux (例如08.06)是否支持 SWUpdate? 是否需要任何已知修补程序?
  3. ​主要注意事项 ​​–是否有调整特定于 AM62x OTA 的 U-Boot 或安全配置的关键步骤?

请提供任何快速参考或链接。

此致、
Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    Processor SDK Linux 不支持 OTA。 我不知道有任何演示 OTA 过程的示例/文档。

    您的第三个问题与安全相关、请为此问题单独创建一个 e2e 主题、以便将其路由给我们的安全专家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    一些其他信息:

    我们计划在今年晚些时候在 Processor SDK 中启用 SWUpdate。

    某些第三方已使用 SWUpdate、例如下面链接的软件。

    https://variwiki.com/index.php?title=Debain_AM62_SWUpdate_Guide