This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6411:USB3.1环回

Guru**** 2446060 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1498100/am6411-usb3-1-loop-back

器件型号:AM6411

工具/软件:

您好、

我们有一款基于 USB 3.1的产品、在测试模式下、我们需要使用环回功能测试 USB3.1接口。 为了实现此特性、我们计划使用 AM6411处理器。

是否有包括硬件 EVM 和支持软件的参考设计来演示 USB3.1环回功能?

谢谢、我 Jesuraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、我 Jesuraj、  

    您计划使用哪个操作系统(Linux 或 RTOS)进行测试?

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、我 Jesuraj、

    当前的 MCU+SDK 产品不支持 USB 3.0模式。 请参阅 usb_device_driver 以查看所有不支持 v/s 的功能。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tushar:

     AM64x SDK 可能会令人困惑的有关支持 USB 版本的文档。

    Cadence cdns3 USB 驱动程序声称支持 USB 3.1。 我们知道 MCU+SDK 仅支持 USB v 2.0、Linux SDK 仅在主机模式下支持 USB 3.0。  

     我已经多次向 (+) Kathryn Kalouf 的个人资料- Kathryn Kalouf - TI E2E 支持论坛、和 (+) Bin Liu 的个人资料- Bin Liu - TI E2E 支持论坛提出 该问题。

    也许我们需要有关这一点的常见问题解答?

    此致

    Jim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    可能我们需要有关这一点的常见问题解答?

    MCU+SDK 文档明确指出、R5F 内核仅支持 USB 2.0器件模式。 而 AM64x Academy 文档指定  AM64x 具有双角色 USB 控制器。 当 USB ID 引脚接地时、USB 模块在主机模式下工作、而当 USB ID 引脚悬空时、则在器件模式(也称为外设模式)下工作。  

      有关详细信息、请参阅"评估 Linux -> USB"。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jim 和 Tushar、

    您能否推荐不同系列的不同处理器、在该处理器中、SDK 支持 USB3.1器件模式(Linux 可以)?

    另外、还告诉我们是否有 一些简单的参考设计来支持 USB3.1环回?

    谢谢、Jesuraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有多种处理器在 USB 主机模式下支持超高速、但我不知道其中任何处理器在 USB 设备模式下支持超高速。