This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:拉至1.8V 或3.3V 时、开漏 IO 的 RC 延迟

Guru**** 2448870 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1486057/am6442-rc-delay-for-open-drain-ios-when-pulled-to-1-8v-or-3-3v

器件型号:AM6442
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

根据线程 AM6442:GPIO 模式下是否需要 MCU_I2C0_SCL/MCU_I2C0_SDA 拉电阻? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛 和 [常见问题解答] AM625/AM623/AM625SIP/AM625-Q1/AM620-Q1/AM62A7/AM62A3/AM62P/AM62P-Q1定制电路板硬件设计–EXTINTn 引脚上拉连接-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛 

当用作 I2C 或 IO 和 EXTINTn 引脚以匹配3.3V 模式的压摆率时、建议使用 RC 延迟、现在在我们的设计中、我们以1.8V 模式运行它是否仍然 EXTINTn 引脚和 I2C 必须 RC 电路?

谢谢你。

此致

Amarnath G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Amarnath

    感谢您的查询。

    我不确定我是否完全理解该查询。

    请参阅以下 指南

     具有开漏输出类型 IO 的 I2C 接口信号 无论配置如何、都需要上拉电阻。 它们是 I2C0和 MCU_I2C0

    请参阅 SOC 数据表和引脚连接要求。

    开漏输出类型 IO ( I2C0、MCU_I2C0和 EXTINTn)在拉至3.3V 时具有指定的压摆率限制。 建议使用 RC 来限制压摆率。

    如果 IO 被拉至1.8V 上拉电阻、则不会指定压摆率限制。

    请查看数据表中的电气要求。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的及时回复。

    "如果 IO 被拉至1.8V 上拉电阻、则未指定压摆率限制"。

    回复:在我们的设计中、这些 IO 被拉至1.8V 上拉电阻、并且由于未指定压摆率限值、我们能否取消建议的 RC?

    此致
    Amarnath G  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Amarnath

    谢谢你。  

    回复:因为在我们的设计中、这些 IO 被拉至1.8V 上拉电阻、并且由于未指定压摆率限制、我们是否可以消除建议的 RC?

    这应该适用于开漏输出缓冲器类型。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    我们在一个设计中使用 AM6442。 我们希望将 ADC0_AIN0配置为 ADC0_AIN6作为 ADC 输入、并将 ADC0_AIN7引脚(E20)单独配置为 GPI 功能。

    但在用户手册中、寄存器 CTRLMMR_ADC0_CTRL 的位16 GPI_MODE_EN 描述为:"置位时启用 ADC0数据引脚用作通用输入。 该信号连接到 MCU_ADC0"=>的 en_DIG_TEST 输入、但手册中没有其他提到"en_DIG_TEST"和"MCU_ADC0"。 因此、很难确保它是引脚对引脚允许/可配置为 GPI 和 ADC0功能。

    但这里有一个专门的部分用于介绍这一点:12.1.1.4.2.2 ADC GPI 集成

    TI 的 SysConfig 工具允许分别将8个引脚中的每个引脚配置为 ADC 或 GPI

    因此、对我来说、这确认了当所有其他引脚都是 ADC 输入时、我们只能使用1个引脚(ADC0_AIN7)作为 GPI。

    请确认 上述理解是否正确。

    还请您分享"如何将单个引脚配置为 GPI 、将所有其他引脚配置为 ADC0"过程。

    谢谢你。
    此致
    Amarnath G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Amarnath

    谢谢你。  

    建议针对特定主题使用 E2E。

    请为 ADC 查询启动新线程。

    为了供参考、我更改了 E2E 标题。

    此致、

    Sreenivasa.