This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:安全启动密钥写入版本与 MCU SDK 的兼容性

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1499758/am62p-secure-boot-keywrite-version-compatibility-with-mcu-sdk

部件号:AM62P

工具/软件:

大家好、团队

OTP Keywriter 09.01.00是否可以与  AM62Px MCU+ SDK 09.01.00以外的 MCU SDK 兼容 ? 特别是对于 AM62Px 10.00.00版本。

感谢您的支持。

此致、Kong XiangXu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Unknown 说:
    ]OTP Keywriter 09.01.00是否可以与  AM62Px MCU+ SDK 09.01.00以外的 MCU SDK 兼容 ? 特别是对于 AM62Px 10.00.00版本。

    编号 Keywriter 包应仅按其文档中所述使用特定的 MCU+ SDK 版本。

    此致、

    Prashant