This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUDIO-AM275-EVM:SysConfig 时隙位掩码查询

Guru**** 2390885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1498692/audio-am275-evm-sysconfig-slot-bitmask-query

部件号:AUDIO-AM275-EVM

工具/软件:

尊敬的专家:

我正在尝试运行环回演示、发现如果时隙的数量设置为2、则时隙位掩码只能低于3:

那么、这是否意味着当时隙计数设置为2时、只支持时隙0和时隙1?

此致、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我现在要指派一位专家来为你们研究这个问题、请给他们一些时间答复  

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    如果您选择了槽位大小为2、则基本上意味着帧可以传输2个槽位数据、可以在1帧中发送。 每个时隙可以配置为活动或非活动状态。 由于这里有2个 Sot、因此这些值可以是2b00、2b01、2b10 0r 2b11。  

    00 ->两个时隙都不活动
    01/10->一个活动插槽
    11 ->两个插槽均处于活动状态

    此致、
    Ritapravo