This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:TI 应用启动器文档中未添加 CMake 构建命令。

Guru**** 2390875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1499570/sk-am62-cmake-build-command-is-not-added-in-the-ti-apps-launcher-documentation

器件型号:SK-AM62

工具/软件:

我们正在尝试   基于 TI SDK (ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-11.00.09.04)构建 TI - applauncher、但无法正常运行。 它看起来 cmake 支持已添加到 ti-applauncher 存储库中、但 TI 应用程序启动器文档中未添加 cmake build 命令。

您能否为 TI-app-launcher 存储库提供合适的 cmake 构建命令?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我们在从 11.00.09.04处理器 SDK 构建此演示时遇到了一个已知问题(您仍可以直接使用 Yocto 方法来构建该演示)。
    相关团队正在努力解决这一问题、我们希望在5月25日之间的某个时间进行修复。