This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:SPL 引导模式反映为增加的 UDMA 通道生成的 rm-cfg.c 的步骤

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1499547/tda4vh-q1-steps-for-spl-boot-mode-to-reflect-the-generated-rm-cfg-c-for-increased-udma-channels

器件型号:TDA4VH-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我有一个 UDMA 测试应用程序、需要在 mcu3_0内核中为2个以上的 UDMA 通道运行、我已经按照此链接中提供的步骤在 SysConfig 工具上增加 UDMA 通道  

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1097038/faq-tda4vm-workflow-and-resource-allocation-build-flow-for-sysconfig-tool

我一直在使用 Linux SDK "ti-processor-sdk-linux-j784s4-evm-09_02_00_05"、其中我们在 board-support 下有 k3respart-tool、我已完成 SysConfig 工具的修补、并在该工具中进行了必要的修改、并成功生成了 rm-cfg.c 文件。但我的问题如下:

1.根据以上 spl 引导模式的链接、我们是否需要替换该目录"PSDKLA/board-support/k3-image-gen-2021.05/SOC/$(soc)/evm"中的 rm-cfg.c 文件? 由于我们不使用该 PSDKLA 生成包含 bootfs 和 rootfs 文件系统的 SD 卡映像、因此我们使用的 SDK 是 "ti-processor-sdk-linux-j784s4-evm-09_02_00_05"  

2.如果不在 PSDKLA 中、我们需要执行哪些步骤来复制"ti-processor-sdk-linux-j784s4-evm-09_02_00_05"内生成的 rm-cfg.c 文件 并 为 tiboot3.bin 文件构建"make u-boot"、因为我找不到 PSDKLA 用于复制 rm-cfg.c 文件的相关路径。

请帮我指导此 Linux SDK 版本 "ti-processor-sdk-linux-j784s4-evm-09_02_00_05"所需的步骤  

谢谢、

Madhu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhu:

    由于您使用的是 SPL 引导流程、因此 在进行这些更改后需要重新编译 uboot。 是的、PSDKLA 是必需的、但并非完全如此。  

    顺便提一下、请注意、在后续的 SDK  中、您只需生成 YAML 文件并将其复制 到 uboot 中、然后只需重新编译 uboot 并将其复制到 SD 卡。  

    此致、

    Brijesh