This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6410:关于 TMS320C6410ZTS400中使用的晶体振荡器的精度

Guru**** 2450200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1499006/tms320c6410-regarding-the-accuracy-of-the-crystal-oscillator-used-in-the-tms320c6410zts400

部件号:TMS320C6410

工具/软件:

与 TMS320C6410ZTS400配合使用的晶体振荡器的精度是多少?
连接到引脚编号时、晶体振荡器是否具有所需的精度 A12 (CLKIN)?
我想选择精度为±50ppm 的晶体振荡器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 岩崎直树

    感谢您的查询。

    请查看以下部分、如果有所帮助、请告知我。

    www.ti.com/.../tms320c6410.pdf

    表4−3显示了 C6413/C6410 PLL 电路的推荐晶体和振荡电路值。

    表4−3. 晶体和振荡电路建议

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    感谢您的回答。

    我想了解使用晶体振荡器而不是晶体谐振器时所需的规格。

    我目前正在使用的晶体振荡器已进入 EOL、我正在寻找替代方案。

    晶体振荡器是否需要任何规格?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 岩崎直树

    谢谢你。

    请分享您当前正在使用的晶体器件型号。

    您是否无法找到具有类似规格的器件。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    谢谢你。

    当前使用的晶体:HG-2150CA-17M-BXC(EPSON)

    可能的替代品:SG-8018CA 17MHz TJHPA(EPSON)

    我担心时钟精度会从±25ppm 降至±50ppm。
    DSP 是否有任何必需的规格?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 岩崎直树

    谢谢你。

    PPM 选择可能依赖于您的板载外设。

    您是否使用任何具有严格时钟 PPM 精度的外设?

    对于 DSP 功能、50PPM 应该 可用。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    谢谢你。

    您的回复很有帮助。

    我的 问题已解决。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 岩崎直树

    感谢您的备注、很高兴听到。

    此致、

    Sreenivasa.