工具/软件:
你(们)好
我们使用 SDK 10。
和 opsi + UFS 引导模式。
我们目前正在通过从 NOR 闪存读取特定值来确定要从 U-Boot 中的 UFS rootfs_a 或 rootfs_b 分区加载哪些 Linux 映像和其他内核映像、但似乎更早会加载 MCU1_0应用映像。
现在、我们需要根据 SPL 阶段从 NOR 闪存中的特定地址读取的值、确定是从 rootfs_a 加载 MCU1_0应用还是从 rootfs_b 加载
我们应该如何修改它
BR
中断
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你(们)好
我们使用 SDK 10。
和 opsi + UFS 引导模式。
我们目前正在通过从 NOR 闪存读取特定值来确定要从 U-Boot 中的 UFS rootfs_a 或 rootfs_b 分区加载哪些 Linux 映像和其他内核映像、但似乎更早会加载 MCU1_0应用映像。
现在、我们需要根据 SPL 阶段从 NOR 闪存中的特定地址读取的值、确定是从 rootfs_a 加载 MCU1_0应用还是从 rootfs_b 加载
我们应该如何修改它
BR
中断
您好、
请检查:
和

R5 DM FW 是 MCU1_0二进制文件、是 tispl.bin 的一部分。
这由 R5 SPL 加载。 如果您使用 OSPI 引导模式:common/spl/spl_spi.c
SPL_SPI_LOAD_IMAGE 函数。
- Keerthy
您好、
我检查了 Remoteproc 专家,你是对的。 好了 不会 必须包含它
/usr/lib/firmware/pdk-ipc/ipc_echo_testb_mcu1_0_release_strip.xer5f (即 /usr/lib/firmware/j7-mcu-r5f0_0-fw)[/报价]
- Keerthy