This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:对于带有 AM64X YoctoLinux SDK 的 Docker 容器-建议的 Linux PC 配置是什么? (DRAM、磁盘空间、交换)

Guru**** 2448870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1499614/processor-sdk-am64x-for-docker-containers-with-the-am64x-yoctolinux-sdk---what-is-the-recommended-linux-pc-configuration-dram-diskspace-swap

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

工具/软件:

我正在尝试确定哪些 TI 员工(比如 (+) Andreas Dannenberg 的个人资料- Andreas Dannenberg - TI E2E 支持论坛 )  建议使用 AM64x Linux Yocto SDK 进行 PC 构建。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    个人而言、我使用的是10核20线程 Xeon 盒、64GB DDR5 RAM 和快速4TB NMVe 驱动器(我想是 Samsung Pro)。 我还启用了64GB 的交换空间、因为根据内核数(线程数)、我的计算机有时会自动选择 Yocto (如果未手动设置) parallel_make BB_NUMBER_THREADS 对于超出我的64GB DDR5的某些大型软件包、过度使用内存的设置、然后构建将导致内存耗尽而崩溃。 因此、务必始终启用较大的交换空间、并且/或适当地手动设置 Yocto 的并行性选项。 我不建议使用比这慢得多的机器。

    请注意、此机器现已使用2年。 如果我能得到一个新的,我肯定会得到一个比这更好的。 这里的大多数人都有类似或更快的机器。 有些人(Yocto 开发团队)的办公室甚至有128线程机器(!) 对于快速 SDK 构建、如这里所示: https://system76.com/desktops/thelio-mega-r4-n3/configure  Super Nice、但显然成本高昂。

    此致、Andreas