This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:USB 备用模式

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1498231/am62a7-q1-usb-backup-mode

器件型号:AM62A7-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

我们的客户需要使用 SD 卡作为主引导模式、并使用 USB (DFU)模型作为备份模型。 但是、当它们按如下方式设置引导模式引脚并且不插入 SD 卡时、PC 无法检测到 SoC。 您能帮助检查可能的原因吗? 谢谢

此致、

朱星宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xingyu Zhu:

    我正在将其分配给相关专家、请等待他们的答复。

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎您插入了错误的端口。  尝试使用另一个 Type-C 端口。  我在大约10秒的延迟后被识别

    此致、

    James