This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VL-Q1:如何将 max96712/9296a 的新器件树添加到 tda4vl 的 A72、然后 i2ctool 就可以读取/写入它们

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1499025/tda4vl-q1-how-to-add-a-new-device-tree-for-max96712-9296a-to-a72-of-tda4vl-then-i2ctool-can-read-write-them

器件型号:TDA4VL-Q1

工具/软件:

您好专家

SDK: processor-sdk-linux-j721s2/10_01_00_04

硬件:tda4lv + max96712/max9296a + max96701 + OX01F10

在 linuk SDK 中、不能参考设备树来为  max96712/max9296a 创建新的*。dtso 文件 、如果要让反序列可以与 tda4一起使用、如何操作

谢谢你  

最好的考虑

守护程序